TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TI单节电量计基本介绍及常见问题解答

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ27520-G4, BQ24192, BQ28Z610, BQ40Z50, BQ40Z60, BQ24072, BQSTUDIO, BQEVSW, BQ35100, BQ34Z100-G1

电量计(gas gauge /fuel gauge)是用来计量显示电池电量,通常包括mAh剩余容量(RM),满充容量(FCC),百分比容量(SOC),电压,电流,温度等,部分电量计还包含放空,充满时间。TI阻抗跟踪电量计还有2个重要参数,Qmax(最大化学容量,指以非常小的电流从充抱到彻底放空的容量)和阻抗表(重要的有25度下(部分很老型号为0度)的Ra table)。笔记本电量计(2-4串)还具备非常完善的保护功能。

 

常见问题:

Q:采用电量计有什么好处,哪些应用需要使用电量计?

一般来说,可充放电池都是电量计的应用场合,取决于成本,用户体验等多方面考量。

好处:1.提高用户体验(能够精确知道电量,不会有大幅度不合理跳变,传统简单的电压法很容易有异常跳变,简单的库仑计会有累计误差以及需要经常更新校准)

              2.尽可能多放出电池电量,延长使用时间(获得精确电量信息能够保证不突然死机前提下采用更低的关机电压)

              3.成本效益,在2的前提下对于大容量电池能够多放出来的电量可能比一个电量计成本还要高,另外在体积受限场合能够避免使用高能量密度电池也能够带来成本上优化

 

Q:为什么电量计精度十分难提高

  1. 电池模型非常复杂,电芯类型繁多,有很多非线性参数,放电曲线受温度,负载等影响很大,电池内阻随着老化放电深度温度会有明显的变化。
  2. 不同系统负载情况比较复杂,有的系统电流变化很快,有电流尖峰,电流变化范围比较宽

Q:TI电量计高精度的原因

  1. 成熟的专业算法阻抗跟踪,能够很好得跟踪电池的参数变化,在低温和老化等情形都能够保持良好的精度,同时上电第一个周期也有不错的精度,并且只需要下载量产文件无需要每个电池都进行循环老化,算法基本内容http://www.ti.com/litv/pdf/slua450
  2. 有大量的电芯研究经验和客户反馈,积累了丰富的电池知识,通过客户反馈的信息不断完善电量计特性
  3. 硬件上的优势,采用双高精度15-16位ADC和低功耗单片机

 

Q:TI电量支持哪种电池材料

目前TI阻抗跟踪算法电量主要是支持锂电池,包括钴理,锰锂,铁锂和三元等多种材料,其中对于固定电芯信息的BQ27425 BQ27421/441目前不支持铁锂并且需要针对材料选择不同后缀型号,其他型号电量计需要针对特定材料下载相应的电芯信息。

 Q:TI单节电量计产品分类和如何选型

TI单节目前主推的型号有BQ27541 BQ27741 BQ27510 BQ27520 BQ27531/530 BQ27421/441 BQ27425

  1. 考虑封装BQ27741 BQ27520 BQ27425BQ27530/BQ27531均为CSP封装,对于许多应用工艺要求比较高,BQ27541 BQ27510 BQ27441/BQ27421(421为9球CSP 可以无须过孔layout) 封装有利于提高量产良品率和测试
  2. 精度和成本要求,BQ27541 BQ27741 BQ27510 BQ27520 BQ27531/530设计精度为1%,基于Flash,成本比较高,BQ27421/441 BQ27425设计精度为5%,BQ27425为中成本,BQ27421/441存储器件为ROM,成本低
  3. 系统端和电池端,BQ27541/BQ27741为电池端(packside)电量计,通常是放置在电池包里的,整个生产由电池厂家完成,精度也更高,系统用户只需要完成I2C读写容量信息命令即可,开发难度非常低,并且能够用于电池识别,缺点是整个方案成本会稍高。其余电量计为系统端电量计,放置在主板上,系统用户需要完成参数配置等调试过程,稍微会复杂
  4. 其他因素,BQ27741为带保护功能电量,能够设置更灵活的保护

                      BQ27530/531带charger控制功能,能够实现充电优化

                       BQ27425/BQ27421为集成电流采样电阻的电量计,最大长时间放电电流仅支持2A

                      BQ27421/BQ27441为简单易用电量计,配置参数流程简单,适合用于单片机控制场合

                      BQ27620为只采电压的电量计,使用较为复杂,建议选型前联系FAE。

Q:开发电量计需要哪些工具

  1. 评估板EVM和下载器EV2400/EV2300
  2. 上位机软件,目前主要有EVSW,BqCONFIG 和Gauge studio,通常可以在官网具体料号下面的软件链接处下载获得,BqCONFIG主要是stepbystep配置电量计参数以生成量产文件使用,EVSW是用于记录调试数据,更新配置文件等,Gauge studio为EVSW升级版本,新的型号将逐渐采用这个软件取代EVSW和BqCONFIG

Gaugestudio http://www.ti.com/litv/zip/sluc424c

BQ275XX EVSW http://www.ti.com/litv/zip/sluc367c

bqCONFIG http://www.ti.com/litv/zip/sluc378d

  1. 电芯或者电池包,电子负载,电源,精密万用表,如果有低温测试需求还需要温箱等

Q:能够不使用EV2400/2300,仅使用单片机便完成整个开发过程吗?

         不使用官网的评估套件就无法使用上位机进行相关配置,调试和生成量产文件,尤其对于BQ275XX、BQ27741这类需要烧写电芯特性参数(CHEM-ID)的电量来说,开发阶段仅通过单片机是无法实现的这些参数烧写,即使对于bq27421/441这些可以用单片机完成配置的电量计,缺乏很好的调试工具也会造成开发效率低下。

Q:EV2300连接电脑后无法使用

         EV2300确实在部分电脑有无法使用现象,解决方法先尝试装驱动软件(有32位和64位版本的驱动),如果不行建议更换为EV2400

Q:如何完成开发过程并得到量产文件?

       开发步骤主要包括:1.配置参数 2.校准 3.电芯曲线CHEM-ID选择4.循环学习golden learning 5.导出量产文件

1.配置参数,可以通过bqCONFIG或者EVSW里的bqEASY进行配置,最通用的方式是通过EVSW或者Gauge studio对dataMemory里的参数进行修改。主要参数(部分电量计可能没有显示全部参数,可以不填写)有

        判断满充条件参数

->Charge Voltage 满充充电电压,charger恒压充电时电压

->Taper Current   满充时电流,一般设置比charger停止充电时电流略大25mA左右(注意BQ27425,BQ27421/441填写方式略有不同,换算数值为Taper current(数值)=Design Capacity*10/Taper current(mA))

->Taper Voltage   用于判断电池符合满充的条件,一般设置为100或者150mV,即比充电电压小100-150mV

电池容量信息

->Design Capacity按电芯标称容量填写

->Design Energy      按电芯标陈能量填写(4.2V钴锂为标称容量*3.7,4.35V满充电压的电池为标称容量*3.8)

系统信息(注意BQ27425,BQ27421/441填写方式略有不同,换算数值为Threshold(数值)=Design Capacity*10/Threshold(mA))

->Terminate Voltage系统正常运行最低工作电压

->Dsg Current Threshold放电阈值

->Chg Current Threshold充电阈值

->Quit Current         

其他的信息,包括中断管脚功能,温度传感器选择等,根据需要填写

2.校准

先确保无负载和充电电流情况下校准CC offset 然后校准 board offset,然后加上1A放电电流通过万用表填写实际电流数值校准Pack current

电压和温度校准无先后顺序,需要确保电池或电源电压数值稳定时通过万用表读取实际数值进行校准

对于集成采样电阻的电量计无需要对pack current进行校准。

3.CHEM-ID选择

A电池先采用0.5C恒流,恒压taper电流小于0.01C充饱

B静置2小时

C连接EVM板,自动log DataRAM数据,间隔为4s一次

D开始用0.1C电流放电,一直放到2.8V

E静置5小时

F将以上的log的数据保存下来用MATHCAD程序计算CHEM_ID,软件链接http://www.ti.com/litv/zip/sluc138bh

G 通过bqCONFIG/EVSW/Gauge studio相应界面下载CHEM_ID

注意板在做CHEM_ID前要先校准好,放电过程要连续,记录的数据包含放电完之后静置的那5小时,BQ27425/BA27421/441无需要这个步骤,只需要选择相应型号

4.循环学习和导出量产文件

A、确认已经设置好相关的参数以及进行校准和CHEM_ID选择才可以进行此步骤,发送命令0x41复位,导出DFI文件或者SENC文件备用

B、准备好一个放空的电芯(电压在3.0V-3.3V),静置5小时

C、连接板,发送0x0021命令使能IT算法,建议自动记录Data RAM数据(4s间隔)Data FLash数据(10分钟间隔)

D、按照正常充电过程将电池充饱,然后静置2小时,再按照0.2C电流进行放电到截止电压,再静置5小时,确保update status的数值为0x06

E、导出DataFlash的gg文件,用记事本打开修改Update Status为0x02,Cycle Count为0

F、导入之前备份的DFI或者senc文件,然后再写入修改后的gg文件

G、生成DFI,dffs文件

 

注意:测试过程在常温进行,铁锂电池需要更长的静置时间,A,E,F仅针对pack side电量计BQ27541和BQ27741,对于bq27421/441不需要步骤G,只需要得到gg文件即可。BQ27425对应DFI文件叫做DMI文件。BQ27421/441和BQ27425无需要发送0x0021命令。对于BQ275XX和BQ27741实际量产时最后需要确认发送使能(0x0021)和seal命令(0x0020),BQ27421/441BQ27425需要发送seal命令(0x0020)

 

Q:为什么需要seal电量计?如何unseal电量计?

        Seal电量计以方面可以防止正常运行时错误写入电量计参数,另一方面可以保证电量计参数不被第三方读出

  • 最后一部分,为什么没有说如何unseal?

  • 因为还没发完整。

    Unseal电量计方式,对寄存器00和01写入DataMemory里的2个参数:Sealed to Unsealed = 36720414 Unsealed to Full = FFFFFFFF,默认是36720414 和FFFFFFFF,如果修改过则按照修改后的参数(注意发送时要连续)

    先往00寄存器发0414中的14

    再往01寄存器发0414中的04

    再发3672(图略)

    同理发送FFFFFFFF。

    Q:电量计得到量产文件后如何进行量产?

    系统端电量计可以通过AP编写相关的配置程序下载dffs或者bqfs文件

    电池端电量计可以通过专业第三方量产设备或者使用多个EV2300进行小批量生产

     

    Q:如何编写I2C程序?

    TI 提供了一个基于MSP430的读写例程。MSP430™ Microcontroller Software for Handheld Fuel

    Gauges and Battery Authentication Products  http://www.ti.com/litv/pdf/slva413a

    如果实际编写中发现还是通信不正常,可以使用示波器抓取相应波形对比一下。

    例如读电压波形,08寄存器连续读2个字节得到5E0E,那么电压值为0x0E5E=3678

    Q:如何获得TI的技术支持

    除了联系TI和代理商的FAE以外,常见的方式就是通过deyisupport和E2E论坛发帖询问。

    Deyisupport中文论坛主要是由国内FAE进行支持,http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35.aspx

    E2E英文论坛主要由产品线支持

    http://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180.aspx

    Q.如何log数据和导出gg文件,senc文件?

    通常在论坛提及电量计问题时,会经常遇到log数据,gg和senc文件。

    Senc文件包含了电量计所有参数,包括firmware,隐藏参数和公开参数。

    GG文件只包含公开参数。

    Log数据包含了一段时间内电量计寄存器的数值。一般调试过程中,尽量记录gg文件和log数据。

    EVSW里log数据和导出GG文件方法

    Log 数据方式:Option-set logging Interval 设置记录数据间隔,一般记录时间不长的话采用默认的1000mS即可,然后点击start logging填写文件名点save就可以log数据了。

    GG文件导出方式:点击DataFlash进入参数页面,选择File菜单下的Export填文件名点save就可以导出gg文件。同样位置Import就是导入GG文件。

    Options菜单里可以设置gg文件自动导出的间隔名称,最后选择AutoExport就能够自动记录GG文件。

    Gauge studio里log数据和导出gg文件方法

    Gaugestudio 里点击Datalog(1)然后添加需要记录的数据(2),设置记录时间间隔(5),然后点击开始(3),数据记录完成后再点击3的位置,按4保存。

    GG 文件导入和导出

    点击DataMemory,图中的2 和3就是导入导出GG文件

     

    GG里参数的修改直接选择相应的参数,输入修改后数值回车就,修改完建议点Read All键确实是否写入成功。

    Q:为什么无法修改GG里的参数

    1. 电压低于Flash能够更新的电压值,默认数值电压为2.8V
    2. Ra table等部分参数不允许直接修改,需要修改的话必须通过导出gg文件用记事本等软件修改后再导入
    3. 电量计处于seal状态,需要unseal后才能操作
    4. 如果是BQ27425,BQ27421/441需要先发送0x0013命令进入配置模式后才能修改GG数值
    5. 如果是使用自己编程修改,需要写入正确的checksum

     

  • BQ27541 IIC 通信有没有原代码? 还有我设置,校准完后,能不能读到电池剩余电量百分比?

  • 代码请参考附件,电量计需要完成校准配置学习等过程,并且发送0021命令使用IT算法才能读到正确的SOC

    MSP430 Software for bq.zip
  • 请问下量产工具的问题,也是要用EV2300 EV2400;这样的工具去写文件吗?

    还是有其他的方法把测试出来的文件批量的写入到IC当中去;有没有烧录器

    -----BQ27541

  • 这个是IIC接口;应该可以用主控直接将文件写入到 BQ的IC中吧

    主控是安卓平台

  • BQ27541是电池端的电量计,电池板厂一般有专业的第三方量产设备支持。系统端的可以考虑使用bq27510-G3或者bq27520-G4。一般客户的下载方式是通过I2C下载,我们的上位机工具在完成开发后可以生成senc文件 dffs文件和bqfs文件。dffs文件和bqfs文件是一些I2C的命令,主机需要将这些命令解析然后转换成I2C命令下载,注意下载时要连续,不能中断(如果中断需要马上重写)。用EV2400/EV2300下载当然是可以的,只是下载效率低。

  • 我使用的是BQ27531+BQ24192,看到BQ27531循环学习周期这里有个问题请教您一下:当电池执行到D步骤:充电->静置->0.2C放电到截止电压后,接下来是静置5小时,在这5小时中整个电量统计系统由哪里供电??

    1)由电池为BQ27531供电吗??如果是由电池供电,电池到截止电压后无法再使BQ27531正常工作(从EVSW软件无法读取BQ27531的RAM数据)。

    2)由充电端供电??如果由充电端供电,那电池和充电端同时接入有效电压情况下是由充电端供电的,那么电池该怎么放电到截止电压??

    百忙中打扰您,抱歉,谢谢!

  • 静置的时候其实并不要求电池完全没有电流输出,只要电流足够小,然后电量计检测到电压非常稳定即可,此时的电量计是由电池供电的,电量计和chargerIC的静态功耗都不大,完全可以达到静置要求。

    1)所谓的截止电压一般指系统能正常工作的电压,通常会比电池包的欠压保护要高,如果系统可以运行的电压非常低,那么可以稍微将截止电压还设置高一些以保证电量计能工作,单节电量计推荐设置截止电压要大于2.8V

    2)在第一个学习过程中需要保证放点过程中无充电现象,所以不推荐插着适配器放电。

  • 这个要找代理商或者原厂的工程师要吧,我们现在一款新的电池保护板就是用的这颗IC

  • 您好,我现在采用的电池管理是系统端的bq27510,现在遇到的问题也文件烧写方式问题。

    1、在系统端直接通过I2C将ddfs文件烧写到bq27510中,那么我们需要编写系统端的烧写应用程序,能否提供相关烧写协议?

    2、如果使用EV2300进行下载,那么需要bq27510的烧写座,能否提供一两个烧写座给我们使用?

    3、请问你们在wce的系统端有没有相应的烧写应用程序?

  • 1.dffs文件的烧写参考附件的文档

    2,目前没有提供烧写座,一般客户都是贴片好,处理器通过I2C下载dffs或者bqfs文件

    Updating the bq275xx Firmware at Production.pdf
  • 请问,我使用的是27510-g3,只使用单片机就不能使用了吗?一定需要ev2400配置参数吗

  • 用单片机无法配置CHEM-ID等非公开参数,这样子精度会受影响。所以开发过程中是需要用EV2400或者EV2300。

  • 那就是只用单片机是不行的了?还是说只是精度会有所影响?

  •  单片机的话建议使用bq27441,bq27421这类简单配置的电量计。

  • 您好!请教几个问题:

    Q1、有没有Samsung ICR18650-30B的 CHEM-ID?

    Q2、在生成电池的CHEM-ID时,我们所用的电池是1串4并,总共容量约为12Ah,请问按照上述描述的CHEM-ID的生成方法“电池先采用0.5C恒流充电”,对我使用的电池来说需要以6A充电,如果这样,电池会保护禁止充电,请问只有以0.5C恒流才能得到正确的CHEM-ID数据吗?0,5C恒流的原因?

    Q3、在生成电池的CHEM-ID以及电池的 Learning Cycle时,各步骤之间需要无缝连接吗?即充满电后静置2小时,放电后静置5小时,如果大于要求的2小时或5小时,对电量计的配置文件的生成有什么影响?

    Thanks!

  • 1.这个得查看选择ID的表格,但是有的电芯厂家即使相同的电芯型号,也可能对应不同的电芯,所以这种直接查的方式不一定可靠

    2.这里不要求一定是用0.5C的,只要保证能够充得足够满即可,ID匹配时只主要需要的是 静置-放电-静置的数据。对于并联的电池,可以只采用单节电芯测试匹配

    3.ID和golden learning可以分开做的,学习几个步骤需要同一个电池完成,静置时间可以超过这个数值,一般情况下这2个静置时间是考虑比较大裕量的数值,实际电量计学习并不需要这么长时间

  • ID表格内有相匹配的ID号,但电池组是多并的,请问是否重新计算ID?谢谢

  • 多并的电芯在选择ID以及做chem-ID测试可以只用单个电芯进行测试

  • 我使用的IC是BQ28Z610 ,请问在使用Gauge Studio软件连接EV2300时,EV2300连接正常的,为什么demo板始终连接接不上,盒子都有上拉电阻了,也试过P+ B+激活,如图

  • 需要用battery manage studio这个上位机软件而不是gauge studio。另外由于BQ28Z610是非catalog芯片,所以还需要用到bq28z610的bqz的文件才能读取。建议联系TI或者代理商的FAE。谢谢!

  • 麻烦问下,bq20z45-r1,2次循环学习完后,点击All Done弹出提示说Update Status不等于0E,但是在资料上看这个值最大就是06,如图。

    这是什么原因啊,求解释

  • 你看一下dataflash里的update status数值时多少,如果已经是06的话那么多一个学习就会变成0e,如果不是06那么有可能是CHEM-ID,参数配置或者学习过程有问题。

    一般而言 带均衡的功能的电量计在进行一次学习后会变06 再多一个周期会变0e。而不带均衡的电池端电量计最大是06.

  • 说的这么好,真心得好好用用的

  • 您说到关于 : dffs文件和bqfs文件是一些I2C的命令,主机需要将这些命令解析然后转换成I2C命令下载

    那请问有没有解析并下载到BQ27520的驱动代码呢,LINUX或者ANDROID。方便请提供一下。

  • 请参考附件的代码以及这个帖子的回复

    http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/74713.aspx

  • 我只是想知道 怎么用c   更改设计容量  在i2c 有人可以告诉一下么

  • 现在弄明白了吗,我也陷入了这个困境。如果找到方法了,可否分享下。

  • 3.CHEM-ID选择

    A电池先采用0.5C恒流,恒压taper电流小于0.01C充饱

    B静置2小时

    C连接EVM板,自动log DataRAM数据,间隔为4s一次

    D开始用0.1C电流放电,一直放到2.8V

    E静置5小时

    F将以上的log的数据保存下来用MATHCAD程序计算CHEM_ID,软件链接http://www.ti.com/litv/zip/sluc138bh

    G 通过bqCONFIG/EVSW/Gauge studio相应界面下载CHEM_ID

    注意板在做CHEM_ID前要先校准好,放电过程要连续,记录的数据包含放电完之后静置的那5小时,BQ27425/BA27421/441无需要这个步骤,只需要选择相应型号

    --------------------------------------------------------------

    请问bq40z60或bq40z50也是这种方法吗?

  • 请问图片的软件叫什么软件,要购买的吗

  • BQ27441+BQ24072 能给两节18650锂电池并连组成的3.7V 4000mAH的电池组充电和进行电量检测吗,项目只用到单片机,没有操作系统。

  • Unseal电量计方式,对寄存器00和01写入DataMemory里的2个参数:Sealed to Unsealed = 36720414 Unsealed to Full = FFFFFFFF,默认是36720414 和FFFFFFFF,如果修改过则按照修改后的参数(注意发送时要连续)

     

    请问下在哪里得到这个36720414数据的?最好是发下图

  • 怎么才能实现Sealed to Unsealed ?求指教啊

  • 用过这颗ic,有时间交流下bq27541的技术问题,qq 215023046

  • 请问,有没有关于ARM单片机对BQ27411进行内部参数配置的教程,或相关的文档等参考资料?

    在浏览过Updating the bq275xx Firmware at Production以及bq27411的Technical Reference等一些资料后依然感觉没有一个具体的操作思路。

  • 菜工,

    你能帮我看看这个帖子吗?我用的是BQ27541

    http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/p/97066/253524.aspx#253524

  • 不使用EV2400/2300,只用单片机就不能使用bq27510吗?不烧写电芯特性参数bq27510就不能工作吗?

  • 使用单片机对应的上机位软件可以用bq27510,前提是时序要相同,

    不烧电芯参数,bq27510跑的容量就不准确

  • 单片机对应的上机位软件,是说的什么软件,是keil这类的开发平台吗?另外,我现在的情况是这样的,我用的单片机与bq27510通信,什么配置都没做,直接通过I2C与27510通信,但是读不出任何数据,就读出0,还不知道是对是错。27510是必须先配置了才能读出数据吗?还有,我看有的回复说“HOST可以通过I2C操作来在线下载BQ27510的固件参数”,是通过什么方式来在线下载?BQ27510的固件参数指的是配置参数吗?感谢抽出时间回复我的问题。

  • 上位机软件是指battery manage studio (bqstudio)或者旧版本的EVSW,这是专门针对TI的电量计产品的,I2C下载参数前提是你已经生成了一个golden 文件(bqfs或者dffs)。

  • 最近在调bq34z100g1碰到无法修改GG里的参数(所有参数都无法修改)这个问题,使用软件为BQStudio 1.3.52,EV2300,可以正常读,修改Data Memory里的某个数据时,输入修改后数值回车后,在BQ软件左下角出现报错提示“A read of data written failed comparion”,出现这个情况是bq34z100g1内部处于某种模式,把写操作这个功能给禁制了?还是哪里数据配置不正常?或是芯片本身坏了?

  • Sheldon

    您好!我是刚刚注册TI的论坛,还不知道怎么去发贴及问相应的TI工程,所以我查找贴子时看到了此贴,对我非常有用,谢谢

    另外我想请教一个问题,BQ28Z610如果配置参数的,可以把配置参数步骤发我吗?我现在有一个单节的电池项目用到这个IC。急用,非常感谢。

  • Sheldon

    您好!我是刚刚注册TI的论坛,还不知道怎么去发贴及问相应的TI工程,所以我查找贴子时看到了此贴,对我非常有用,谢谢

    另外我想请教一个问题,BQ28Z610如果配置参数的,可以把配置参数步骤发我吗?我现在有一个单节的电池项目用到这个IC。急用,非常感谢。

  • 你好,导出GG文件之后,如何生成senc文件和rom文件呢?   是发给TI FAE帮忙生成吗?    

  • 请问学习过程的充电是使用恒流充电么?

  • hi;您好,请帮忙解答一下如下问题

    我在使用bq27520-g4时,进行量产化实验时发现一个问题。

    之前我们一直烧写的是bq.fs文件。后来发现一个现象就是,接充电器和不接充电器的两种情况下,烧写同一个电量计文件后,从27520的寄存器读出的数据有较大差异,主要体现在容量的百分比上。接外电后烧写电量计 然后读出的容量比不接外电时烧写后读出的容量百分比要高20%左右,请问是因为我的电池校准时出现了错误,还是说烧写的方法不对?还是说有其他考虑?充电芯片是bq24192

  • hi;您好

    再请教下

    在电量计校准学习过程中,必须要log数据和导出GG文件修改再导入么?

    我现在使用的是bq27520-G4,之前使用的工具是bqEVSW,在最后学习阶段,几乎就是按照bqEASY里面的操作要求,一步一步执行,先配置好各项参数,然后放空后静置5小时,点一下相应的按钮,表示完成,然后充满,静置2小时,再点一下相应的按钮,再放空静置5小时,最后点击下一步,就提示升级电量计文件,我再点击执行升级,就完成了,再通过bqstudio等软件“goldenimage”导出文件,就可导出用于量产的bqfs和dffs文件。

    请问这样子导出的文件正确吗?

    我从来没有导出过什么GG文件,并修改里面的值。看完好复杂的样子。

    现在我们电量计上遇到一些麻烦,是因为这里没做对吗!

    烦请指导一下!谢谢

  • 你好蔡工:

          BQ27510支持两节串联的锂电池电量计量吗?

  • 请问您这个问题解决了嘛?急急急!!我也遇到相同的情况,我之前调试过一块板子,所有功能正常,可再调试第二块的时候就发现了你那一样的情况,您能回复一下嘛