你好:
我用LM5088做输出45V 2A电源。现在输出电压只有17V 。上电17V,慢慢下降到13V左右(空载)
输入电压:64V LM5088电压,2PIN=1.54V 8PIN=0.46V 10PIN=1.196V
不知道是什么原因?
请回邮件: luozhongqiu@comtom.cn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
我用LM5088做输出45V 2A电源。现在输出电压只有17V 。上电17V,慢慢下降到13V左右(空载)
输入电压:64V LM5088电压,2PIN=1.54V 8PIN=0.46V 10PIN=1.196V
不知道是什么原因?
请回邮件: luozhongqiu@comtom.cn
你好,发给你的邮件被退回。
请把你的邮箱发给我。
谢谢
建议楼主可以先用产品主页的webench工具生成原理图,对比检查一下您目前的设计。
把你实际测试的原理图传上来看一下,注明一下实际所用的功率器件
另外,你是打样的PCB还是在面包板上搭的电路