This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI 推出最新更新的MR16调光方案,欢迎讨论

Other Parts Discussed in Thread: LM3492, LM3444

 

 

   这是TI针对目前MR16调光市场推出的最新方案,输出功率一般限制在6W以下。兼容性和调光效果还不错。


              

目前方案的应用规格为:

           

电性能测试结果:

        

   

  调光兼容测试结果和EMI测试结果:

      

       

           

  • Richard兄,有DEMO板吗?可以拍个照片上来看看

  • TI LM3492 MR16调光板子:

    待测试图:

        

  • 听不错的。效率高,emi做的挺好的。

  • 你好,我们一值都在使用这款芯片,但是之前有询问过时候有这款芯片的简化方案,当地的FAE说他们没有详细的资料。

    可以麻烦你给我邮箱发一份吗?wy59318265@163.com

  • 请您帮忙填一下我回复您邮件的信息,我会邮件单独发给您。

    多谢理解!

  • 不错,有没有资料,发我一份。

  • MR16的调光驱动,市场上以前可选择的型号少之又少,这对我们是一大喜讯啊

  • 效果有没有照片或者什么的,看看呀?嘿嘿

  • 关心两点:

      1. 价格,货期

    2. 直流的EMI如何测试的,有测试接线图吗?希望能共享

  • 有没有数据手册?或规格书

  • 性能不错,就是元件个数有点多。

  • 效率高,电路板做的这么小,具体参数没有给出,关注中....

  • 你好。

    请问你这个AC input的efficiency 是指的电子变压器输入还是你是AC电源输入。

    测试曲线中的AC电源输入的频率是50Hz还是模拟电子变压器输入?有没有测过用电子变压器的efficiency是多少?包括电子变压器的功耗在内就行。

    您的demo board 的尺寸是多少?可以申请demo板和样片吗?如何询价?

  • 能否看看背面图片?

  • 可否看看demo板背面的图片?这个板子可以简化?有简化原理图吗?

  • 请问可以单独发邮件给我吗?

     

  • 目前效率带电子变压器测试结果71%-73%

  • 是用在车上的吗?

  • 有没有这个产品的资料,发一份到我邮箱es_suhh@163.com,谢谢!

  • 效率蛮高的,不知价格怎么样

  • DC效率还是有点低啊

  • 没有RE图吗?价格多少 (成品电源)。调光点会出现闪烁。

  • 这个方案资料能提供下载吗,很想试试这颗料,之前用的是LM3444。

  • 调光效果:

    LM3492 兼容OSRAM 电子变压器的调光效果。

  • 以上调光器和电子变压器都有,下面两种铁芯变压器你们可有哦?

    接这两种电子变压器的传导很差。

    我们的客户在澳洲市场的调查,下面这种铁芯变压器的保有量很高。希望你们多多关注

    长方形铁芯-EMC-简化版-N.pdf
  • 由于现有的方案还没有按12VAC铁芯变压器去整改EMI,所以您的建议我们能接受,不过该方案配那些能过传到电子变压器的整个传导测试结果还是OK的,现在最重要的是调光效果怎样,这个我想是目前最重要的。EMI过12VAC铁芯变压器我们刚刚开始调试。

       还是跟大家分享一下最近的调光+电子变压器的测试结果吧。

    1.挑战澳洲的CLIPSAL前切调光器+OSRAM ET REDBACK60VAC混合兼容电子变压器---难度最大!

    总结: 对于前切调光器,效果不太理想,测试时中间会有1-2个角度点微弱闪烁。

     

  • 轻松PASS 【澳洲CLIPSAL后切和前后切调光器】+NELSON电子变压器:

    电子变压器:

    调光器:

    和

    测试视频:【可以观察调光时输入功率和输出电流的变化】如不能直接打开,可以另存观看-。

     [后切/前后切+OSRAM]

    [CLIPSAL前后切/后切+NELSON]

    结论:

    全程无闪烁!调光平滑。100% PASS

  • 完胜【CLIPSAL 后切、前后切】+VIPER调光器:

    组合测试图:

    测试视频:

    结论:

    PASS!

     

     

  • VIPER+LUMAX:

    LUMAX是一款专用于LED调光的DIMMER, 那他和VIPER配合如何呢?继续上面的输出参数:23V/0.2ADC

    +

    测试视频:

    结论: PASS!

  • OSRAM ET60+[【澳洲CLIPSAL】

    结论: PASS

  • 接OSRAM电子变压器的传导结果:23V/0.2A输出:

  • 我公司正需要这款IC来做一个MR16调光方案 可否发一些详细资料到我邮箱,dsdled@163.com 谢谢!

  • 楼主能否把PCB layout 档案上传?

  • 请参考TI代理ARROW 正在做MR16调光灯的整体方案:driver+灯+标准MR16结构体

    请参考他们的板子尺寸:

  • 对这个桥堆挺感兴趣。。。

  • 请问一下,有没有资料啊?

  • 6w 效率能做这么高,电流也很稳定,看起来很不错

  • 想问一下就是直流输入和交流输入这两种方案你都做吗?

  • yaohua he 说:

    想问一下就是直流输入和交流输入这两种方案你都做吗?

    谢谢你的关注!

    此方案支持12VAC和12VDC输入.

  • 这个就是不知道跟客户那边的调光器电子变压器匹配的怎么样,客户是零售,会有很多不同的调光器 电子变压器!

  • 这个设计方案在低亮度的时候是否会频烁?有没有解决了这一个问题呢?

  • 我代理商说调到0.7W以下的时候会闪!

  • 能否给个上海代理商的联系方式?我想问问价钱。

  • 请问Vreg从何而来?

    貌似线路图上没有看到?只看到Vreg标示...

  • 楼主,PCB的 layout能否提供下载,谢谢!

  • 效率还不错,整个下来不知道价格如何?

  • 从你上传的图片上看,一个调光器可以控制多盏灯啊?

  • 期待能使用TI LM3492 MR16这款芯片调光板子。