这是TI针对目前MR16调光市场推出的最新方案,输出功率一般限制在6W以下。兼容性和调光效果还不错。
目前方案的应用规格为:
电性能测试结果:
调光兼容测试结果和EMI测试结果:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以跟TI 中国授权代理商申请,价格也请以代理商给出的价格为准,若是想小批量购买可以考虑一下e洛盟
huang hui 说:想申请样片。没有的话价格大概多少?
可否实际讲解一下Vreg具体影响,或者说有没有Vreg与调光电流的实际测试曲线?
谢谢了
luck_gfb 说:Q1是做什么用的?是不是调光功能的都要加这个电路?输入AC范围有点小。
Q1部分电路是假负载,用来更加快速地拉通调光器和电子变压器。省去这部分电路可能会影响调光效果和稳定性。
输入AC的范围:
如果你说的是电子变压器的输入,电子变压器一般都支持200VAC-240VAC。
如果你说的是驱动的输入,这个方案最高是可以支持15VAC的。但是电子变压器的输出一般是12VAC,很少有其他电压值。
看这两个图,觉得还是挺简单的,元器件也不是很多,如果可以更准确和精密些就跟好了。
LM3447是输入高压AC220V的方案。与这个帖子介绍的不是一码事。WEiMIN ZHO 说:这个与3447相比较有那些更改或者说优势
MR16调光方案是输入可调光电子变压器的12VAC的。不过看这个方案电路的复杂程度来说。一般大小的MR16根本放不下。
那普通不调光的电子变压器能不能用此方案在电子变压器前面加个可控硅调光器实现调光?
可以的。
一般而言电子变压器没有专门针对可控硅调光器的版本,可控硅调光的MR16系统即为:可控硅调光器+电子变压器+MR16 灯组成。
我正好需要这款方案兼容澳洲市场的调光器和电子变压器的MR16,有没有详细的方案资料呢?麻烦您发到我的邮箱zheng917@126.com,谢谢了!
您好 麻烦您发份LM3492 MR16调光兼容电子变压器的 DEMO资料。谢谢18902467227@qq.com