我在测试过程中BQ77910A关机了,即出现下图所示
为了将其恢复我做了如下步骤:
1.在PACK+和CHG-两端接上充电器
2.并且将CHGCTL经过一个15K的电阻与PACK+连接测得CHGST两端的电压为0.85V
3.在将锂电池与电池仿真器连接,电池正负极节BATT与PACK+两端
连接充电器前测得VREG=0V,VTS=0V,VTSB=0V,VPACK+=13.15V,VCHG-=0.15V,VDSG-=11.5V,VCHGST=0.74V各节电池的平均电压为3.3V,设置的欠压阀值为2.8V
插入充电器后,VTS=VTSB=4.86V,(以后一直后4.86V,无论是否插入充电器),VCHGST=0.85V,VREG=0V,且,为了将CHGST两端的电压拉高曾经将其拉到7v,但是仍然出现下图。
求各位大侠帮助。