This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
前面用MOS替代了二极管,对效率的提升有帮助,不过因为功率只有20W,所以提升还不是很明显,应该在3%左右吧。
个人认为20W的AR111,电子变压器以及能够工作得很正常了,所以就算用单级的boost就足够了。
之前做过类似的方案,当然整流桥用的是普通的肖特基,20W的效率也能做到82%。
很好的设计,MOS来控制整流,效率得到了提高
这个价格如何?
有DEMO板吗?
其实这种bridgeless的boost用分立器件也可以做到。之前做过用两个比较器构成滞回控制,也可以实现。
你好:
可以申请demo板和样片吗?请问这个IC的价格?
稳定性怎么样?也是新出的?有经过验证吗?
反正有些大公司在用,他们评估时间在一年左右,中国测试评估再到美国测试评估。
原理图太小没仔细看,你不说还真不到这个原理图的画法和我们平时的画法完全反过来了,看着确实很别扭。