Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, P82B96, TCA9517
請問Bq34z110 有 Layout Guideline 可以供參考嗎?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,可以参考BQ27541的layout guideline(http://www.ti.com/litv/pdf/slua457 ,http://www.ti.com/litv/pdf/slua456),采样的另外建议34Z100的I2C走线尽量缩短,同时可以使用稍强一些的上拉。谢谢!
如果不增加器件情况下尝试降低通信速率,不过I2C协议本身有400pF限制,2米的线对于400pF这一限制有比较大的挑战。如果成本压力不大的话,还是建议增加line repeater这类的器件。
了解。
想了解一下我們的應用使否符合Bq34z1110
條件如下:
油電混和車應用
充電:
車輛靜止: AC充電 . Converter充電 定電壓/定電流
最大充電電流:20A
車輛行駛:SOC<40% , Generator 輸出對電池48V端充電
-----------------------------------------------------------------
放電:
車輛行駛:
SOC>40% , Load 為 Motor
最大放電電流:3C => 465A
以鉛酸電池12V4串155AH 和最大放電電流近似3C(465A)的大電流值,Bq34z110適用嗎?
这种应用对于BQ34Z110, 1.容量和电流,功率数值会超过电量计内部的数值长度 2.采样电阻是否能够承受这么大的功率
第1点校准时通过比例缩放电流(比如校准用10A电流,实际填为1A电流)
第2点选择数值比较小封装比较大的电阻,但是可能会在校准等方面有困难。
如果以前没有电量计的开发经验的话,会有比较大的开发难度。
在Data Flash裡,設定值 Design cell Capacity MAX (mAh) - 32767
Design Cell Engery MAX (mWh) - 32767
這樣的話是要用 X10 mode去改變範圍值 => D.F. Design Energy Scale
改變後,只能從DataRam裡 的電流相關讀值去辨別是否有改變,是這樣說沒錯吧!
可是對應小電流時的精確度就會不夠精確了?
Bq34z110EVM, R30 1%
應為其應用電流範圍很廣,0A~465A
這樣的話有什麼可以建議的,光誤差就差了5倍...
第一次開發,初始設定等都滿多問題。
從 Slusb55b . Slua450 . Sulla15 Slua597 . Slua665 ...
沒有很明確的設計過程...
滿複雜,包含DataFlash 內的 Configuration的參數,對於鉛酸電池那些要設定那些不用。
1.确实会存在小电流不够精确地问题
2.可以通过校准提高精度,不过如果只是电阻绝对数值误差,比如比标称小5%,那么更新出来的RM,FCC,电流数值也会相应减小,所以百分比SOC其实影响不会太大,但是要注意offset的影响
第一次开发可以先参考下这个帖子http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/46539.aspx ,对于整个开发过程有个初步了解后再看相应的文档。
那就繼續問下去了,再麻煩您!
在 Bq Evaluation Software
我的應用為12V 155AH四顆串 > 48V
1.不是使用这个的,是在校准的时候,比如实际电流时1.5A 强制填写为0.1A,同时按这个比例缩放设计容量等参数
2.Design cell Energy=2*Design Capacity 是指1颗,
这个应用最大的问题还是在于电流范围太大了,这个芯片采样电阻输入管脚只支持125mV电压,意味着在这个项目采样电阻不能大于125mV/465A,另外用这么小的电阻噪声等影响也需要仔细评估
1.是的,X10 模式主要是用于mAh容量没有超过寄存器最大值而mWh超过的情形
2.bq34Z110的参数都是指单节的参数(并联的情形也算单节)
3.建议选择实际系统正常放电时常见数值校准
4.CHEM-ID记录数据只需要保证时间,电压,电流精度高,温度在室温附近即可,可以使用其他仪器记录也行,EVM测量无需要配置DF,一般开发时都会使电量计处于unseal状态(否则需要经常输入KEY,比较麻烦)
5.log间隔在5秒以内都可以
6.充电前对电池状态不作要求,但是比较保证放点前电池处于充饱状态(<C/100电流)
7.充电恒流只需要满足不超过电池厂家规定的最大充电规格即可(如果不清楚选择C/2)
谢谢!
感謝。
Bq34z110 EVM Board裡面有幾顆開關管的設計想請教!
因為我們的電池端 48V 最高高達 62.4V, 所以 EVM上的開關管都要再重新設計。封裝大小(SOT23接近大小) 和 跨壓(80V)為主要前提
1.Datahsheet里说明了取决于是否使用LED指示灯,如果有则组要
2和3.没有特别建议
4.可以悬空
5需要共地线才能通信
6.按照参考原理图即可,注意应该选择特定的热敏电阻(default is Semitec 103AT or Mitsubishi BN35-3H103FB-50)
一般来说在动力应用MOS管器件耐压为2倍电池最高电压会是一个比较常用的选择
你好~

並附上GG & LOG
你好~

並附上GG & LOG
I have some questions before learning(Optimization) cycle.
Our Application: 4 Batteries(12V 155Ah,US 12VXC) in series =>48V
Charge Current :20.8A
Discharge Current : 0C~3C(0A~465A)
I follow SLUSB55B P.29, Step 5
Load Select:1
Load Select:0
Cell Terminate Voltage: 10200mV ( Maximum:5000mV) ,How to do?
Quit Current : ? , suggest number?
Qmax Cell 0: 155000/10=>15500 , Because Calibrate Current use 1/10 real current
So, Before learning cycle only 5 parameters to Set just OK?