已经申请样片,未到。protel99se版本的原理图和PCB 过两天发上来。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
已经申请样片,未到。protel99se版本的原理图和PCB 过两天发上来。
原理图。EMC电路没有太考究。测试的时候再说吧。调光产品最重要的是调光性能。
是啊,我感觉人气确实不是很旺,并且你连续回几个贴还需审核,当时看不到;再一个就是帖子的版面不是很直观,谁回谁的帖都反映不出来。要是放在21电源人气绝对不是这样子。
电路板刚发出去。还没做出来呢。
正在计算变压器。
话说这个大图怎么显示出来的?我上传后怎么是附件的格式?
这个DIY 活动很不错,期待楼主DIY LM3447 GU10 可调光驱动设计成功。
protel99的不是不能给。只是想先看看性能。调试好后我会修改PCB图的。修改完成了再传上来。免得大家跟着一起做无用功。
我也是想用SOD123的。但是常规的能放下就尽量用常规的。因为这个我打算用来做产品的。前提是性能如果好的话。处理安规的时候实在不行会考虑用小体积的二极管。
呵呵,楼主真是悲催啊,这个时候把IC给搞丢了。这个活动才给2个IC,实在是有点少,收到后我是当宝贝样的收起来,生怕给弄丢了。
呵呵 真是杯具了,IC找不到就麻烦了,就2颗,而且这种封装的IC用烙铁焊接时一定要小心,脚距很小,不注意很容易搭锡。
说实话,我昨天收到一个GU10的lm3447的样品,调光效果真心不好
是吗?我也收到了一个GU10样品。不过没有试呢.应该就是置顶贴里的那个了。
调光效果与调光器有一定关系。
调光效果还需要我们费些心思调才行。估计我们的这个DIY的活动就是让大家发挥自己的力量实现IC最好的性能。不然网上怎么没有详细的设计资料呢?就是为了不让人偷懒的o(∩_∩)o 哈哈。我不会太看种这个样品性能的。还是自己调调看吧
这个layout不错...
看着挺小的。。。
请教一下,它是怎么调光的?这个直接接市电220V就能调光吗,感觉不像啊?
是不是前面要加调光器?如果是,可否告知一个调光器的型号?
真心希望TI的工程师能把变压器的计算方法放出。因为我用TOOL计算出来的与手工算出的差的十万八千里。难道IC有什么特殊的工作方式?有空把我的计算方法写出。大家讨论讨论吧。
可以贴一下你的计算方法看看。
bill wang2 说:真心希望TI的工程师能把变压器的计算方法放出。因为我用TOOL计算出来的与手工算出的差的十万八千里。难道IC有什么特殊的工作方式?有空把我的计算方法写出。大家讨论讨论吧。
申样会有个审核的流程,审核通过了即可。一般中国大陆不涉及军工、宇航的问题都不大。
HUALONG TANG 说:申请样片的,不一定都发吧
谢谢回复
那楼主做的这个呢?加了dimmer没?还是集成在你lay的PCB板里了?但是这么小的PCB不可能有开关旋钮之类的呀