你好:
我想请问一下 ucc28950的最大占空比设置有什么需要注意的 设计时哪些因素和最大占空比有关
另外 评估板文档上给出:
Select transformer turns based on 70% duty cycle (DMAX) at minimum specified input voltage. This will give
some room for dropout if a PFC front end is used.
这块我怎么理解 是前级PFC 先掉电 情况 给后级的DC留出的余量?
我前级是用UCC28070做的PFC 余量留出多少合适 28950 最大占空比95% 我想设计的时候需要最高85的占空比 留出10%的余量够吗 这部分余量应该怎么考虑