Other Parts Discussed in Thread: CSD19532Q5B
使用LM5116制作一个DC-DC电源。
输入:48V/5A
输出:-20V/3A
上电后,上管会烧毁。烧毁有两种情形:1、上电烧毁;2、空载运行一段时间后烧毁。
使用过两种型号的N-MOS。分别为 CDS19534Q5A、CSD19532Q5B。
Tina的仿真图

原理图

请问下这个片子是否能用于负压输出,可以的话,对比正输出要注意点什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用LM5116制作一个DC-DC电源。
输入:48V/5A
输出:-20V/3A
上电后,上管会烧毁。烧毁有两种情形:1、上电烧毁;2、空载运行一段时间后烧毁。
使用过两种型号的N-MOS。分别为 CDS19534Q5A、CSD19532Q5B。
Tina的仿真图

原理图

请问下这个片子是否能用于负压输出,可以的话,对比正输出要注意点什么?
HI
降压芯片都可以做成负压输出,如你上面电路,输出接GND, 原来的GND就是负压。
注意输入与负压之间需要增加电容,以及输入电容靠近MOS, MOS 耐压超过68V. 功率电感饱和电流建议大于6A.