您是否希望通过 7 段或点阵 LED 添加简单的状态指示,或者为人机界面 (HMI) 应用实现色彩丰富、响应灵敏的 LED 图形?在本期 TI 培训课程推荐中,我们为大家带来了LED 驱动器系列课程。 该培训系列包含各种 LED 驱动器设计主题,从 PWM 和模拟调光方法到设计考虑以及如何克服特定系统设计挑战。
扫描下方二维码或者点击链接,一起解锁本期培训课程吧!相关资料可以在该课程的“资料下载”处获取。
https://training.ti.com/led-driver-basics?context=1136586
该系列课程主要包含以下主题:
- LED 驱动拓扑结构:对五种 LED 拓扑结构进行了快速且易于理解的讲解。
- 模拟调光和PWM调光:概述 LED 电流和光输出之间的关系,以及模拟和 PWM 调光方法的优势和局限性。
- RGB LED 驱动器的选择、控制、通信接口以及电源注意事项等:解释了 RGB LED 的关键概念以及我们设备的独特 RGB LED 功能,这些功能使 LED 驱动器能够自主运行。
如何估算结温:提供了有关如何避免或克服汽车照明系统中常见挑战的指导。