TI专家好:
因为TI电源种类繁杂,有simple swither,swift,DVS-Conrol等等之类,从命名上看有LM(Z),LP,TPS4X,TPS5X,TPS6X,TPS7X之类的,麻烦专家给一个分类总结文档以及命名规则,以及各个系列电源的特点总结,后续的演进路径,这样方便我们熟悉以及选用产品,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jerry Tang 说:TI专家好:
因为TI电源种类繁杂,有simple swither,swift,DVS-Conrol等等之类,从命名上看有LM(Z),LP,TPS4X,TPS5X,TPS6X,TPS7X之类的,麻烦专家给一个分类总结文档以及命名规则,以及各个系列电源的特点总结,后续的演进路径,这样方便我们熟悉以及选用产品,谢谢!
我把我知道的说一点儿吧:
TPS40XXX工业用得controller。。。
TPS51XXX主要是给Mobile Computing(up to22V DC), CORE和POL供电的Controller,Converter。有电流模,D-CAP,D-CAP2,D-CAP+等控制模式;
TPS53XXX主要是给Sever供电(Upto 17V/18V DC) CORE和POL供电的Controller,Converter。有电流模,D-CAP,D-CAP2,D-CAP+等控制模式;
TPS54XXX主要是Consumer产品,以Converter为主,有电流模,D-CAP2, eVOCS等控制模式,电流从几百mA到12A都有产品;
TPS56XXX同TPS54XXX。
TPS62XXX,DCS 控制的converter
TPS65XXX,以多路DCDCconverter为主,有电流模,D-CAP2,eVOCS等;
TPS7XXXX主要是LDO等。
LM是前NS的东西,不是太了解
SWIFT主要是TPS54XXX的东西。。。
TPS stands for Ti performance solution;
TLV stands for TI value line.
这里找到了一个比较系统、比较权威解答的,希望可以帮到你,解答你的疑问。
电源管理 |
||||
线性及非隔离DC/ DC转换器 |
||||
模块电源 |
PTXXXX |
|||
PTHXXXX |
||||
PTVXXXX |
||||
PTBXXXX |
||||
DCPXX_X |
||||
双输出低压差稳压器(LDO) |
TPS7XXXX |
|||
TPPMXXXX |
||||
标准线性稳压器 |
LMXXX |
|||
MC79LXX |
||||
TLXXX |
||||
UA7XXX |
||||
LDO控制器 |
UCXXXX、UCCXXXX |
|||
LEC789D25 |
||||
低压差稳压器(LDO) |
TPSXXXX |
|||
REFXXXX |
||||
SN105125 |
||||
TL785 |
||||
TLV2217 |
||||
UC382、UCC383、UCC384 |
||||
DC/DC控制器 |
TPS4XXXX、TPS5XXXX、TPS6XXXX、 |
|||
TLXXXX |
||||
UC3572 |
||||
DC/DC转换器(内置开关管)
|
TPS5(6)XXXX、TL497A |
|||
电荷泵DC/DC转换器
|
REGXXXXX |
|||
TL49XA |
||||
REG71X-XX |
||||
TPS60XXX |
||||
LT1054 |
||||
功率因数校正(PFC) |
UC(C)2(3)85X、eg:UC3852、UCC28510 |
|||
场效应管驱动器(mosfet drivers) |
TPS28XX、 |
|||
UC(C)2(7)8XX |
||||
均分负载控制器 |
UC(C)39XXX |
|||
PWM电源控制器 |
UCC25、35、38XX;UC28、38XX; |
|||
TL4、59X |
||||
电池管理 |
充电器 |
bq20XX |
||
UC39XX |
||||
电池电量检测 |
bq20XX、bq26XX、bq27XX |
|||
电源监视器 |
bq20XX、bq26XX |
|||
锂电池保护电路 |
bq29XX |
|||
UCC39XX-x |
||||
热拔插和电源分配电路 (hot swap and power distribution) |
UCC391X |
|||
TPS23、24XX(外置MOS管) |
||||
电源分配电路(power distribution devices) |
(限流)电源开关 |
TPS20XX、22XX |
||
电源多路转换(Power MUX IC) |
TPPM030X、TPS21XX |
|||
USB电源管理 |
USB功率分配开关 |
TPS20XX、TPS201X |
||
电源分配开关 |
TPS20XX |
|||
电源控制器 |
TPS2XXX |
|||
CCFL背光源转换器 |
UCC397X |
|||
电源监控器 |
TPS3XXX |
|||
TL77XX、TLC77XX |
||||
UCxXXX、UCCxXXX |
||||
参考电压及并联稳压器 |
REFXXXX |
|||
LMXXX-xx、LT1004-xx |
||||
TLXXX、TLVXXX、 |
||||
UC39XX、UCC39X |
||||
LED驱动 |
TLC59XX |
Hi
或者在直接看电源“产品结构树”:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/powermanagement/power_portal.page
TPS51622RSMR BQ24715RGRR 这两款 TI的产品完整的DATASHEET 规格书有吗?
TPS51622RSMR BQ24715RGRR 这两款 TI的产品完整的DATASHEET 规格书有吗?