Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
正常工作VFB 电压落在0.7v,当我输入30v电压,输出依据比例(20:621)比例应该有22.435v,但实际输出电压只有19.8v,电压升不上去,应该怎么调???
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
正常工作VFB 电压落在0.7v,当我输入30v电压,输出依据比例(20:621)比例应该有22.435v,但实际输出电压只有19.8v,电压升不上去,应该怎么调???
Hi
检查一下是不是duty受限了,如果工作频率高出500kHz, 最大占空比只能是80%,如果频率再高,最大duty还会下降的。如果考虑到效率实际的最大duty可能还要低一点,其次你要注意一下你的输入电压,要足够的电容稳压,保持低纹波,因为输入电压也影响到占空比D=Vo/Vin.
Hi
或者将你的电路图上传上来,说明一下相关条件,输入范围,负载电流,电感的饱和电流等等,看看是否还有其他可能性?
Dear johnsin:
你好,如附件是电路图,vr2通过单片机调整并联到R10 电阻的组织,调整输出电压。
现在现象是:输入30v电压,我改变R13和R21,R10的比例,输出电压只能达到19.8就不能上升了,而落在VFB 上的电压只有0.6178v(并未达到0.7v)。按比例算0.7v最后得到的输出电压应该为22.4v才对。同时我提高输入电压,达到40v,输出还是19.8v。
占空比(小于80%)是满足条件的。
你好,麻烦你测试一下在输出电压正常时上下管驱动的死区,然后测试一下在输出电压不正常时上下管驱动的死区,看看是否不正常时死区时间变长?
再测试boost pin的电压,看其在上管开通时电压最低到多少,是否低于mosfet的门限值
因为看到你上管是3个mosfet并联,占空比较大时需要能量较多。
Hi
防止KFF脚的反向电流,因为欠压滞环作用时是LDRV脚向KFF充电,如果没有二极管,在LDRV输出低的时候,KFF会通过RA分流,反而会导致欠压保护。
你好,非常感谢你的回复,你是TPS的专业工程师吗? 可否留下QQ以方便联系
最上面帖子的问题:输入32v电压,输出限制在19.8v,我后面去改Rkff 300K 到330k 解决,是否KFF上的电压会影响到输出电压的上限,如何解释?
Hi
TPS40055是采用了前馈控制,看起来是不同的RAMP电阻动态的影响到最大占空比,因为我不觉得会直接限制输出电压,如果是这样的话,说明你在layout上,输入电容离芯片Vin脚较远,并且走线比较远。建议layout时,输入有较宽的走线,并且有bypass电容尽量靠近芯片Vin脚,可参考:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu190/sluu190.pdf (你可以直接焊接电容到VCC脚稳压看看效果即可判定)
其次如上面的工程师,驱动的电阻可以不要的,增加了电阻影响驱动的上升和下降速度,一样影响到最大占空比,也可以验证一下。
HI
你好,KEF电阻既然影响到占空比,那电阻应该如何选取,实际测试发现电阻选择太大和太小都不行
另外,发现输入电压越高,IC功耗越大,做和解释,是否因为vin 产生BP10电压,多余的电压被mos吃掉,导致功耗大
谢谢