两节3.7V的锂电池串联运行
充电电路在给电池充电的同时 又给系统供电
当外部电源掉电时 自动转为电池供电
(在使用过程中 绝大多数时间是外部电源供电)
请教了 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果输入电压与8.4V之间压差大,电池容量大,同时系统负载也比较大的情况下,建议采用开关模式的充电器和基于mosfet的路径管理设计,即之前推荐的BQ24253。因为若采用线性结构和二极管来做 效率低和发热严重将严重影响到产品品质。
如果输入电压与8.4V之间压差小,电池容量和系统负载都比较小,那么可以采用线性充电器 搭配外围的路径管理电路,即BQ2057W这一类应用于两节串联的充电芯片。外围路径管理电路的设计请参考如下指导文档,建议可以考虑拓扑4这种简单低成本的方案
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua376/slua376.pdf
这方面的充电器,推荐BQ24133/ BQ24172 供你参考。注意充电器的最大充电电流与实际使用的电池允许的最大CC电流值是否匹配即可。