请问TI的专家,单节和两节锂电池的充电管理IC和保护IC分别都有哪些?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
简单独立的单节锂电池保护ic 据我个人了解TI没有做这个芯片,大部分保护IC都是与gas gauge芯片配套使用 或者集成在gas gauge芯片里面以节约PCB面积。请访问TI官网 在电池管理产品中选择锂电池保护产品了解详细的信息。
关于充电器的选择,请你参考TI提供的充电器选择器,能够帮你从针对各种需求设计的充电器产品中选择最适合自己的解决方案,见如下链接
http://focus.ti.com/en/download/aap/selectiontools/battery-chargers/tool.htm
谢谢!
TI单节和2节都有保护和带电量计量的IC。比如BQ27741和BQ20,BQ30系列。单纯的保护目前单节尚无量产的产品,2节的有BQ771600/BQ771800
补充一下,TI有单节的锂电池保护芯片,比如bq2946xx,对单节锂电池提供过压保护(二级保护)。在电压条件下对此电池进行监视,一旦超过OVP阀值则触发一个内部计数器并且在一个固定的设置延迟之后此输出转换为高电平。
– bq294602 = 4.35 V 和 4s 延迟定时器
– bq294604 = 4.35 V 和 6.5s 延迟定时器
– bq294622 = 4.45 V 和 4s 延迟定时器
– bq294624 = 4.45 V和 6.5s 延迟定时器
– bq294682 = 4.225 V 和 4s 延迟定时器
– bq294684 = 4.225 V和 6.5s 延迟定时器
这类芯片用来烧fuse实现永久性失效保护, 它用来与一段保护芯片搭配形成完备可靠的保护体系, 通常不会单独用这个器件。
楼主如果有需要可以选择其中一个器件,这样即使一段保护失效 也不会造成比较危险的后果。谢谢sheldon的回复和Mingwu的补充!