我在设计集成电路电源方案时,如果我已经估算输入输出电压电流的最大最小值,我改如何选取电源频率?比如500KHz和1000KHz,该怎么选?求助。最好能讲讲详细的原理和选择方案。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在设计集成电路电源方案时,如果我已经估算输入输出电压电流的最大最小值,我改如何选取电源频率?比如500KHz和1000KHz,该怎么选?求助。最好能讲讲详细的原理和选择方案。谢谢!
电源开关频率的选择是一个折中的过程,包括尺寸、效率、性能以及成本等,或许这个文档你可以参考一下- 电源设计小贴士 1:为您的电源选择正确的工作频率
正如楼上所说,对于开关频率的选择,需要考虑的因素和你问题中说的 “输入输出电压电流的最大最小值” 关系不大,主要考虑开关频率高了可以减小体积,但是同时会增加损耗,以及成本的考虑等。建议可以参考楼上给出的文档。
开关频率达到这么高,可能需要从布局、性能、体积、散热这些方面去考虑了。更看重材料和工艺水平了。既然要做这么高频率,再满足上述要求的条件下,能取高就尽量高吧。
找到了TI的“电源设计小贴士1:为您的电源选择正确的工作频率”这个视频,供你参考:http://video.dianyuan.com/info-512.html
频率得看你磁芯大小的.
如果你只能提供小磁芯,算算就知道得用很高频率了.