This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有谁用过BQ77908EVM Evaluation Module 吗?



请问有人用过BQ77908EVM Evaluation Module 吗?我看了看从TI官网上下的资料,可是还是不太明白怎么用,资料上的连接图有:battery supply和ChargerSupply。我看资料说battery supply接的是DC power supply, 0-V to 34-V at 0.5 A。可是资料里没有说ChargerSupply要接什么电源,多大的。是不是不用接啊。可是资料里的连接图画上了,这是闹不懂。还有就是,我现在想用四节电池和模块连接,通过Usb Interface Adapter和电脑连接,可是总是显示找不到设备,也就是根本就没有和电脑连上 (已经按照说明把板子改好了)。有谁可以指点一下吗?或者有谁可以提供点关于这个评估模块的资料。谢谢

  • 1.首先确认你下载了最新的 bq77908&910 GUI software.

    2.请下载 “usb to gpio firmware loader ” update USB TO GPIO INTERFACE 的 firmware  到最新版本 usb_bms_v2.0.19.bin

    3.由于采用的是 4CELL,请将高端 cell 连接端口短接。

    4.连接上电芯或是模拟电池后,需要将 CHGST PIN 脚拉高激活 IC。

  • 软件下载安装好了,usb interface adaper 的驱动也已经升级,没有用到的cell 端,我把C6C7C8短接了,然后从未用的Cell端引线连接到了Cell4端,这是按照说明来的。现在的问题是假如连接的是电池,不是模拟的电池,Battery supply还用不用接到板子上,我曾经试图把Battery supply接到板子上,然后,按步骤连接电池,结果是最高电池的正极无法连接到PACK端,碰着就会有火花。请问Battery supply和charger supply分别是什么,都接什么样的电源?电池充电的过程中是由哪个电源供给电能?