Other Parts Discussed in Thread: LM3447
前段时间,在网上买了一个标称12W的LED球泡灯。今天刚到,内心非常激动,用功率计测试了一下,发现只有7W左右,内心无比难受。仔细拆开研究一下,发现是阻容降压电路,40颗2835的灯珠。
还好我只是想要他的外壳与灯板,呵呵。。。。。。
DIY装备准备好了,就等TI的IC了。
晒装备,呵呵呵!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM3447
前段时间,在网上买了一个标称12W的LED球泡灯。今天刚到,内心非常激动,用功率计测试了一下,发现只有7W左右,内心无比难受。仔细拆开研究一下,发现是阻容降压电路,40颗2835的灯珠。
还好我只是想要他的外壳与灯板,呵呵。。。。。。
DIY装备准备好了,就等TI的IC了。
晒装备,呵呵呵!
TI真是神速呀,今天下午收到样片!可以放心大胆的开始设计了。呵呵呵!
这个周末调试了一把,焊接了一个万用板。可是就是在高压的时候没有输出呀,郁闷呀,弄了几天了!
具体问题是这个样子了:
1、方案在80-90V输入时,有输出6w,超过这个电压,或是低于这个电压,就没有输出了。
2、换了Raux1与Raux2,输入40v左右是,输出2w左右,其电压都没有输出。
目前我要做的输出参数为:32-40v 0.3a
输入参数为:180-264v
目前变压器参数为:Np:114 Ns:24 Na:10
请高人指导....
还是规格书,没有看懂,能有中文的规格书,就好了!毕竟,大部分中国工程师,英文能力有限呀!
有没有测试一下输出功率,对比下效率,看看多的损耗在什么地方?
输入电压貌似都是60V~85v啊,但是一般不都是市电AC供电么,85V~265V
很明显,是正常的。这就是调光的特点哈。你可以把限流电阻改大点试试。一般调光都是有个电压范围的。
可以用24个0.5W的高亮LED,这样可以节约成本和劳动力。按照你说的40个只有0.7W,估计每一个大概0.175W左右。
今天早上,7点就起来看英文规格书,通过有道词典,把功率调整部分仔细看了一遍,又有新的发现。希望这个周末会有新的进展!呵呵呵!
我的设计理念是:高压小电流,从而使整个驱动的效率变高。读初中时候,我们物理学里面就讲到了,高压输送原理。为了是线路能量损耗的更小,常常提高输出电压达到几十千伏。同理,根据P=I*I*R,当输出功率一定时,我们减少电流,提高电压,就能是整个系统的效率达到最优化。
下面我有三种方案,一种为Flyback,一种为Buck-boost,一种为BUCK。今天做好最常规的一种Flyback原理图。接下来两种,后续公布!
这个周末,细化了一下电路图与PCB板,已发出去打样了,估计13号回PCB。14号调试一下,希望OK!
晒晒原理图与PCB!
可能VCC超过了保护闸值了。整流管后的电阻止放大些试试。LIQUAN JACK 说:这个周末调试了一把,焊接了一个万用板。可是就是在高压的时候没有输出呀,郁闷呀,弄了几天了!
具体问题是这个样子了:
1、方案在80-90V输入时,有输出6w,超过这个电压,或是低于这个电压,就没有输出了。
2、换了Raux1与Raux2,输入40v左右是,输出2w左右,其电压都没有输出。
目前我要做的输出参数为:32-40v 0.3a
输入参数为:180-264v
目前变压器参数为:Np:114 Ns:24 Na:10
请高人指导....
接下来就是把输出部分弄一下,解决LED频闪的问题,再接着弄调光。