Other Parts Discussed in Thread: BQ3060, BQ3055
做电量检测是否需要事先通过实验获得电芯参数并且烧录相关参数到电量计里,完成这工作后才能用I2C或者SMBus来读取电量信息。
能否推荐一款电量检测芯片,可做简单的电量检测(电池参数:单节4.2或三节串一起)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
单节目前比较常用的电量计量IC是BQ27541. 3节的CEDV算法的电量计可以使用BQ3060.
是不是所有的电量检测芯片都要事先进行电池充放电学习,才能过IIC等接口读取电池信息
不是,无论老化是否都可以通信读取相关信息。老化的主要目的是让IC学习电池的容量,让容量计算更准确。
CEDV算法相对阻抗跟踪算法的IC便宜些,二级市场用的还是比较多的;BQ3055应该是特开料吧,目前市场好像用的比较少,没有见过。目前CEDV用的比较多的就是BQ3060,SN8765.
用BQ27541-V200 电量检查芯片做电池电量检测,是否需要使用EV2300套件及TI PC软件进行开发?
开发是是需要是否需要使用EV2300套件及TI PC软件进行开发?可以先看这个帖子
开发阶段是需要使用到这些套件的,生成量产文件和下载ID等必须使用到