我的项目需要外部电源供电,并且设备内部包含两节可充电锂电池(14500)。设备绝大部分时间是由外部电源供电,在外部电源掉电的情况下由电池供电。
选用了BQ2057这款芯片。在设计过程中想到一个问题。在正常运行的时候,锂电池处于一个什么状态?是一直“浮充”么?
如果锂电池处于这种状态,那么对锂电池来说是会延长其寿命还是缩减其寿命?
这样的话,电池一般能够用多久?(温度条件不确定,可能-10~40℃之间随季节变化)
请各位指点一下 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
记得你有问过采用分立元器件来搭建power path电路的问题,所以如果你有这个电路,充电芯片会在充满以后检测电池电压是否会跌落到Vrech门限电压(原因是之前的充电过程中由于电流比较大 和温度比较高,电流比较大造成的影响是线阻和电池内阻分压大,温度高主要影响到电池内阻,电池内部PTC阻值会比较高,所以电流比较大和温度比较高时电池能够接受实际充电电压被电池内阻和线阻,包括PTC分掉一部分,当静止一段时间以后,电池温度下降,此时电池能够再接受一部分电量)那么,一旦跌落至回充门限电压以下,则会又开始小电流充电,直至达到充电截至条件 ,然后又会检测是否充满的电池电压又跌落了,反复这个过程直至电池电压不再跌落至vrech门限以下就不会再开始充电了,此时才是真正意义上的充电完成,它最大程度上消除了电流和温度的影响。那么这个过程也不会维持太久,不会说要在第一次达到充电门限以后还需要数个小时,因此它不会影响电池的寿命。谢谢!