Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ25100
电源管理芯片BQ24040支持变充边放电么?支持的话是不是仿照TI数据手册的参考电路就可以了?因为是第一次用到电源管理芯片,所以不知道该注意些什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,现在我是想利用BQ24040来作为我们手持设备的一个电池充电管理。但是最主要的问题是我们的设备需要实时工作的,所以需要能够支持变充边放的芯片。不知道这块芯片直接按参考电路接能不能满足我们的需求?或者说修改一下电路或加大电路的充电电流?或者说有没有其他满足我们需求的芯片推荐?
datasheet中这个电路图适合于非可插拔电池的应用,在datasheet中的电路图中,注意这个芯片是要进入到TTDM模式才能应用在系统负载直接接电池后端的场合。否则BQ24040会不能正常截止 直至触发max charge timer溢出。
如果对于可拔除电池的应用 ,那么建议你选一个带有power path功能的充电器,即充电器插入时 充电器给系统和电池充电,只有当充电器不在时 才会自动切换到电池供电。
你好,我看数据手册,BQ24040进入TTDM模式是将TS端置高。但是参考电路上,TS端接的是电池的温度反馈,而OUT端可接入系统负载(system load)。也就是说参考电路是不用进入TTDM模式也可接系统负载。这样会不会就造成跟你说的“BQ24040会不能正常截止 直至触发max charge timer溢出”呢?另外这样应该只是充电时间的问题吧,还是会产生其他弊端呢?
你好,datasheet中提及的这种应用时有一个前提条件的,即考虑系统负载的平均值,在你的这个项目中是否能确保在安全时间内电池冲饱?
也就是说如果能在安全时间内电池冲饱的话就可以直接接负载吗?另外不能在安全时间内冲饱电池的话是只充10个小时就停止充电???
你好,可否推荐一款可用于座充的充电IC,电池容量较小,只有20mAh
充电方式是通过USB线连接充电座给设备的电池充电。可以将座充通过USB线接在电脑上充电,也可以使用5V电源适配器的USB接口连接座充充电。充电座上需要有充电状态指示