目前正在设计中,后续还要更新
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于这两天有点小事耽误了进程,再次补上
本次用LM3447调光方案,亲手DIY一下,设计一款10w的可调光筒射灯,设计的如果不好,请大家多多提提意见。
暂定规格如下:
1,190VAC 至 264VAC、50Hz 输入电压。
2,输入功率10W,考虑到85%的效率,输出功率做到将近9W。
3,兼容前切和后切调光。
4,输入输出隔离,输出短路和开路保护。
5,输出电流300ma,电压30-35v。
在整个DIY期间,我会实时更新项目的进展,包括原理图,PCB,以及调试,大家有什么意见也可以及时给我参考。
LM3447采用恒定功率调节.随温度变化而降低的 LED 正向电压可通过提升 LED 电流解决,保持恒定 LED 功率。这样可在整个灯具工作温度范围内将效率提升达 10%