This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24170按照BQ24170EVM-610-15V EVM板设计,CELL接3.3V,请问不接电池的时候,VBAT的输出电压时多少?

Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

电路图如下所示,测试流程如下

1)在CELL接0的时候,Vbat端输出为4.2V。个人认为正确。

2)CELL悬空的时候,Vba端t输出为7.4V左右,是否正常。

3)CELL管脚接3.3V的时候,Vbat端不接电池,空载。Vbat端输出的电压为8.2V左右,请问是否正常?

4)CELL管脚接3.3V的时候,Vbat端接100欧姆电阻。Vbat端输出的电压为12.4V左右。

现在想确认以下问题,

1)CELL管脚接3.3V的时候,Vbat端不接电池,空载。Vbat端输出的电压为8.2V左右,请问是否正常?

2)CELL悬空的时候,Vba端t输出为7.4V左右,是否正常?

3)在adapter不在位的情况下,即没有外部电源输入的情况下,芯片供电是由锂电池供电的。此时VREF管脚和REG管脚是否有电压输出?

  • 输出电容是否与电路图的标示一致?如果输出电容太大可能导致125mA的charge电流在0.5S的timer溢出也无法达到比较高的电压。

  • 用示波器观察一下此时Rsensor上的电压波形,看看是否有Rsensor*125mA 的电池检测中充电部分的波形,依次判断125mA的电流是否精确。

  • 3)在adapter不在位的情况下,即没有外部电源输入的情况下,芯片供电是由锂电池供电的。此时VREF管脚和REG管脚是否有电压输出?

    R:此时REF和REGEN都没有输出,因为此时芯片处于sleep模式下,那么ref会被关掉,同时产生的充电禁止信号也会关闭REGEN,

    使得芯片整体的功耗进入到最低状态。这个芯片是一个充电芯片,它并不管理电池的放电路径,所以如果充电器没有插入时,这颗芯片不启用其充电管理的作用,所以希望其功耗越低越好,谢谢!

  • 最后方便透露这个芯片是从那一家采购的吗?建议你在TI的授权代理商列表上查一下这个经销商是否为TI的正规授权代理商。

    这个芯片TI提供了BQ24170RGYT 这个封装模式的免费样品,建议你可以在如下链接中的'样片或购买"栏目点击 红色的"获取免费样品" 

    进入免费样品申请的操作流程,直接从TI申请正品比对一下。谢谢!

    http://www.ti.com.cn/product/cn/bq24170

  • 输出电容为21uF,和EVM板子上的一致!