输入为:5V-30V
输出为:5V
该选择什么样的IC芯片
多谢指导!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi, 请问你对电流有什么要求吗?
从你的电压可以判断出你这里需要的一般的buck型拓扑基本都可以满足你的要求,建议你可以给出更多的要求方便大家帮你推荐更具体的方案。
或者推荐你实用TI公司的webench 电源设计工具,你只要输入你需要的输入、输出电压和电流,就可以自动生成解决方案,甚至原理图,每一个器件的参数。
进webench很简单,到Ti官方网站右下角就是。
例如你这里我帮你输入参数,输入电压5-30V,输出电压5V,电流1A,就可以自动产生方案如下(其中就包括楼上的解决方案):
希望可以帮到你!
daixing liu 说:麻烦问一下LMR14006要求输出+12V,约100~300mA,输入18-32V都要求能满足使用,具体原理图直接采用器件资料中的电路可以么?输出3.3uH必须添加么?
可以参考原理图中的器件参数。
3.3uH电感是输出电感,必须要加的。