如果想改变BQ27541Control( )命令里 的CHEM_ID值,
必须用评估板EVM和下载器EV2400/EV2300吗?没有其他方法吗,比如通过I2C指令.
因为现在正论证采用哪款芯片来进行电池检测,因此还没有准备买相应的评估板EVM。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果想改变BQ27541Control( )命令里 的CHEM_ID值,
必须用评估板EVM和下载器EV2400/EV2300吗?没有其他方法吗,比如通过I2C指令.
因为现在正论证采用哪款芯片来进行电池检测,因此还没有准备买相应的评估板EVM。
1.下载ID必须使用到EV2300/EV2400,除非是已经有量产文件dfi dffs等(这些量产文件生成也需要用EV2300)
2.如果打算选用TI的电量计,那么EV2300/EV2400都是通用的
EV2300有部分64位机器支持不了,所以尽量选用EV2400
另外需要注意一点是,CHEM-ID是一串隐藏数值,不能通过直接修改DATAFLASH里面的ID号码,而是需要通过CHEM-SELECT或者BQEASY等界面下载。