BQ3050电池管理把电池封装起来了。 只有一个Pack+,Pack- 。 怎么进行电源路径选择?
假设不要这个电源路径管理功能, 是把BQ24170的Vbat和System(VSys)直接连到一起?
产品功能倒是需要这个功能, 在插上电源插座的时候能够直接只要电源供电。
请指示一下这个地方如何操作?
谢谢。
我自己的思路是, 如果把Pack+ 接到电路的VBat . 把系统的所有输出接到VSys 。 不过,我们系统的电流比较大(设计最大值在15~20A)左右,这样不知是否Bq24170是否可以这么使用?