用TPS65217B给AM3359供电,参考的是beaglebone的电路。
TPS65217B有七个输出的供电电压,用万用表测量结果如下:
分别是DCDC1 1.5V
DCDC2 1.1V
DCDC3 1.1V
LDO1 1.8V
LDO2 3.3V
LDO3 2.8V
LDO4 3.3V
但看资料显示,DCDC1输出应该是1.8V而不是1.5V,LDO3应该是3.3V而不是2.8V,其他几个电压则正常。AM3359也没有正常启动。
具体去测量DCDC1,把万用变串连进去以后测得电流21mA,资料上允许最大1.2A,应该在正常范围之内。
断开DCDC1连接的后续负载,电压不变。说明应该是这个芯片本身产生的电压就是1.5V。
请教下,这是什么原因?如何解决呢?