This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问:BQ24061怎么检测电流?

Other Parts Discussed in Thread: BQ24061

是从OUT端输出的电流,再流入BAT端,进行检测吗?

  • 你好,

    BQ24061 在out端会有一个电流信号采集环,它不是流入到BAT以后采集的,是在调整管与out pin之间采集的。具体来说就是将out端的输出电流 比列衰减(KSET)以后加在ISET 连接的外部电阻上,那么当进入CC 阶段时,这个ISET脚得到的电压VISET就会与VSET(固定的2.5V)形成一个闭环的电流控制环 ,从而不断调整out端的电流,使得环路趋势于VISET=VSET.谢谢!

  • 非常感谢!

    那么BAT端作为输入,是不是只是检测电池的电压。跟OUT端有什么关系?为什么这两个管脚之间要加个电阻?

  • 你的理解是正确的,它只是用于检测电池的电压,跟out端连在一起是因为两者都要连接在电池的正极 所以等效于两者接在一起。

    这两者之前加的电阻200欧姆,它的目的在于抑制噪音信号,电阻本身对任何信号都是有抑制作用的。它通过连接在VISET端的电容和电阻形成一个RC低通滤波器的架构,滤除了BAT端可能出现的扰动和噪音,从而保证VBAT只接受到干净的电池电压。谢谢!

  • 这种架构的充电器 它不需要具体量化充电电流 和电池端口电压,对于充电电流只要能有一个模拟反馈量放到电流控制环的闭环中即可,对于充电电压只要对输出端的电压能够采集一个模拟量放到电压控制环的闭环中即可,而BAT的电压是给充电模式调整的触发信号,它是输入给比较器的,根据这个BAT的电压调整充电器是应该进入那个模式,如precharge,recharge。

    谢谢!

  • 非常感谢!!!