This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
单节锂亚电池电量计量,电压3.6V
请推荐合适测的方案,谢谢!
能否麻烦您把所用电芯的具体规格书附上来, 以便给您选择合适的解决方案?预先感谢你的配合!
Dear,
FYI
目前TI的电量计方案都是针对可充电电池的,对于一次性电池没有集成的器件。
如果贵司对这个项目的电量检测精度要求不太严苛,可以考虑用一个ADC加上一些去扰动的滤波器去侦测电池端口电压,再在主机端做一个简单的基于电池端口电压&剩余电量关系的电量算法。谢谢!
你好,我司专业生产锂亚电池,希望有机会合作,刘生(微信、电话)13697327241
bq35100可以支持锂亚电池