样片已经收到,晚一点上传制作过程。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
zou qing 说:请问版主,LM3447为恒定功率应用,现在输出电流只有265mA,而我需要的是420mA,通过哪里来调节输出电流以及功率?
调节Rff阻值可以调节功率,具体的数值可以参考data sheet里面的公式(你要改大功率的话,可以减小Rff)。
但是如果电流调的太大可以使变压器饱和造成OCP,所以你在改变功率的同时,可能也需要改变变压器。