This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27742-G1: 小電流放電直到SOC5%, SOC及RM 跳動

Part Number: BQ27742-G1

Hi SIr

我正在使用了BQ27742-G1這顆IC

我確認 golden 是成功的

使用0.1C做放電, SOC也平滑的遞減至0%

但當我使用更小的電流用pulse load 方式放電

發生了以下幾個問題

1.放電至5%, 發生了跳動

2.0%提早至3.XX V (設定為2.8V)

3.在第一個循環是正常, 往往都在第二個循環發生

可以協助參考 gg 設定

default是我跑完golden設置

Sample C 是發生跳動的gg

另外我附上放電條件及測試結果

請協助我解決

謝謝S default and Sample C gg(20230206).gg.csv