各位好,我在用28700设计的一款5V 2A 的手机充电器,原理图在下面,
设计比第一版的时候,输入滤波电容20UF,上图中R17为3K,没有加C6,85-265Vac输入,电源工作正常;但是改版后同样
的参数调试时发现,如果CS引脚不加33pf的电容,85V-265V输入,电源输出电压不会超过2V,最终将R17改为910欧姆,
并给CS引脚加一个33p的电容,这样电源在170-265v能正常输出,可带负载2.2A,但85-170时则输出不正常,这个很急,
请帮忙及时分析下,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位好,我在用28700设计的一款5V 2A 的手机充电器,原理图在下面,
设计比第一版的时候,输入滤波电容20UF,上图中R17为3K,没有加C6,85-265Vac输入,电源工作正常;但是改版后同样
的参数调试时发现,如果CS引脚不加33pf的电容,85V-265V输入,电源输出电压不会超过2V,最终将R17改为910欧姆,
并给CS引脚加一个33p的电容,这样电源在170-265v能正常输出,可带负载2.2A,但85-170时则输出不正常,这个很急,
请帮忙及时分析下,谢谢。
你好,根据我用UCC28700的经验来看,电路中影响VDD稳定性的有几个部分的电路:
1.变压器参数,尤其是辅助绕组的匝比;
2.RCD吸收电路,尖峰吸收不好,容易造成VDD过压烧,但是钳位太厉害,就可能造成辅助绕组对VDD充电不够,以至于IC无法正常工作;
3.MOSFET的驱动也有影响,但是那部分一般都是标准接法,你可以更换个MOSFET试试;
另外你用示波器看VDD时,最好同时看看DRV输出,看看是完全不能建立VDD,还是带负载后不能维持。
我想要最好的解决方案还是增加辅助绕组的匝数,估计你之前的变压器参数就很临界。
希望你早日解决问题,把结果分享一下哈……
这位兄弟,能描述一下你改板前后除了输入滤波电容和R17,还进行了哪些修改?(Layout或者变压器改了吗)
因为你原来的电路工作时正常的,改了以后不正常了,那分析问题的思路就在于你到底两个板子有什么不一样。
时间关系,我也没有计算你电路上元器件的参数,建议你可以参考一下我们的参考设计,或者用我们的WEBENCH在线设计工具设计一下。
以下是5V/2A参考设计的连接:
根据你之前的描述,建议你可以观察下芯片CS引脚上的波形,看看是否有比较大的振荡或尖峰,测量的时候一定要注意尽量减小示波器探头上地和探针的回路(这样才能看到真实的波形)。