对充电这里一点没概念,现在要设计一个便携式设备,设备输入电源做的是5V,打算用锂聚合物电池做为电池供电,现在要加入充放电电路
没有思路,看到ti的充电芯片,有n多,什么开关型,什么VDC型,乱七八糟的,不知道我应该选什么类型的?
我的目的就是外部用一个220转5V适配器,给我的电池充电,电池最后升压后输出5V给我系统供电
请专家给条明路!谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于charger的选型,建议楼主给出需要的需要充电电流大小,效率,电源路径管理,是否需要I2C控制等信息。
充电电脑和大小效率都没限制的,不需要i2c控制,主要是我不知道i2c控制什么的,有什么用
大概目的就是实现一个5000mAh电池的充放电电路就行
I2C控制的话使用起来会更加灵活,比如BQ24296。这么大的容量,建议选用开关类型的charger充电速度会快一些,如果不需要I2C控制可以看下bq24172是否能够满足需求?
对于你的5000hmA的电池的话,我推荐你考虑一下BQ24195,因为它可以实心4.5A的大电流充电,比较适合大容量电池。 这里有一些它的资料,你可以参考一下:
http://www.ti.com/product/bq24195
开关型不是什么乱七八糟的啦~哈,开关型是和Linear型对应,就相当于LDO和开关电源的区别,大电流情况不适合Linear型,因为损耗大。看你这里的描述肯定是开关型了,这一点你不用担心。这里有一个How to choose the right charger IC的视频教程,你看看能不能对你有所帮助:
http://focus.ti.com/general/docs/video/Portal.tsp?lang=en&entryid=0_l7jg5ixs
请问TI公司有没有移动电源解决方案的芯片,
我看到国内有厂家做的ic实现了充电管理,放电管理,输出5V电压,我也正好要这样的功能,但是想用TI的IC
请问我如何实现?
这种2合一的方案目前可以采用带大电流OTG功能的charger,目前TI主要方案是bq24195和bq24295,已经有很多量产例子,具体完整方案可以联系我们代理商。
谢谢你的回复,那再问下,如果想知道电量还有多少的话,是需要自己设计电路吗?还是说这个芯片也能通过i2c直接读出电量来
我看手册貌似只有读取到充点状态信息
yunfeng 你好,
这个只是charger,要知道电池的电量你还需要选择一颗gauge芯片。一般来讲,电池都是需要配一个charger和一个gauge的。
具体的建议你可以参考TI产品目录的 Battery Management Products:
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/battery-management-products-products.page
希望这些信息对你有所帮助。
给4节串联的Li-ion电池充电,电池组容量是3000mAh,充满电压是16.8V,最大充电电流是3A,标充是0.6A。需要设计一个独立的充电器,充电时机器不工作。可以推荐几款合适的电池管理芯片吗?电池组上已经有S-8254A的保护板了
4串锂电池除了硬件保护IC,一般还会建议加上多节电量计,比如BQ3060或者BQ20Z45这类的芯片,这类芯片除了能够很好提供电量计量功能,同时还有完善的各种保护,比如温度保护等。