输入5.5V,输出5V,SO8-EP封装,电流2A。麻烦TI工程师推荐一款芯片。
非常感谢~~~~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输入5.5V,输出5V,SO8-EP封装,电流2A。麻烦TI工程师推荐一款芯片。
非常感谢~~~~
Hi
你要的支持国防、航天和医疗应用的增强型类产品吗?也就是后缀带-EP?
如果不是可以或选择TPS7A7001/2: http://www.ti.com.cn/product/cn/tps7a7001
其实TI官网上有很多强大的功能,例如webench可以用于你这种情况下的选型和设计(自动生成原理图),还有产品选型可以进入TI产品分类》电源管理》LDO,然后输入你关心的参数就可以选到你喜欢的料号,例如:
建议你可以尝试一下,希望对你有所帮助。