Q1:
我有参考datasheet的example, 但若今天假设我想要把该IC操作在60 kHz.
在设计上会有什么问题吗? 因为我看data sheet 建议切换频率最低只到170kHz.
Q2:
而且我另外发现一件事,请问这颗IC是不是操作在变频,而非定频IC.
我之所以如此说原因是因为我参考data sheet算法,如下所示,发现我的频率会跟 duty变化以及附载变化有所关系,所以 此颗IC不是定频得,这样说对吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问一下有这个方案的 detail 资料吗?? 因为我刚好后级flyback也要用此芯片做 PWM controller.
我信箱是 toy123518@gmail.com. 谢谢你.
另外想请问如果要额外加入过电压或过温保护或者是因为一些因素需要把IC做 shut down的话 , 可以disable的VCC之电压 , 使其 shut down吗??就是将VCC之电压拉到低电位来做disable. 还是说这颗IC需要用其他地方来做disable的功能是比较合适的.
另外 请问一下LM5021这颗IC适合用来做输入40V的flyback PWM controller吗?
就把它当成一般的current mode pwm controller.
Hi
上述方案见: http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp7763 (包含电路图,零件表,测试报告)
关于shutdown的设计,见:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/49229.aspx 当然你也可以通过关断VCC来控制。
关于过压或者过温保护,或者您可以采用光耦来做。
Hi
同时LM5022芯片本身也带有过温保护:
TSD :Thermal Shutdown Threshold 165 °C