实验室测试时遇到了LM123输出不正常的现象,在此首先分1、2、3、4来介绍下电路和电源供电情况,在第5点会提出待请教的问题。具体如下:
1 正电源
电源输入为+9V,如下图:
数字+5V、模拟+5V供电电路图如下:
2 负电源
模拟-5V电路如下:
3 信号调理模块
信号调理模块共含有25个通道,单个通道的电路如下图,
4 直流供电电源
实验中所使用的直流电源型号如下表:
电源的面板图如下:
各模块正常工作时的电源的耗电情况如下:
5 问题及疑问
问题:LM123偶尔输出不正常,此时用万用表测量其输出J96处,电压为-0.8V左右,显然是不正常的现象,具体如下图所示:
而此时数字模块工作依然正常,电源的输出情况如下:
个人初步判定LM123没有输出,而此时正端电流依然很大,可能是该芯片内部由于保护保用,电流回流到地;但是在芯片手册中却没有找到对应的描述。
请教LM123在什么情况下会产生这种现象?并且它产生的机理是什么呢?
另外,目前的电路中负电源电流已达到1.6A,而负电压电压调整器 LM137最大负载电流为1.5A,求推荐合适的TO-3封装的LDO。
希望能够尽快得到TI工程师的解答,谢谢。