This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
RC 吸收对MOS上的尖峰抑制有效果,但是对输出电流没什么效果 谢谢!
相对于吸收用电容吸收电压上的spike,对电流spike的抑制应该用感性元件。
输出电流的spike是什么意思?你指的是电流信号上的尖峰还是什么?最好提供你的原理图及描述你想实现什么功能。
电流spike就是电流的尖峰,原理图就是简单的BOOST,驱动一串LED,然后测电流纹波
是这样,这是个BOOST做的简单的恒流源,其他参数都好,就是输出电流的尖峰比较大,改过boost电感,效果不好。MOS上的波形也没有问题,尖峰不大,主要是MOS关断事输出电流的尖峰比较大。
类似LED的电源?
如果是这样的话,关断MOS的短时间内,电感上储存的能量都会经过二极管灌到输出电容上进而产生电流的spike。这样增大电感或许效果会更差,此时芯片已经关断不能控制回路,增大输出电容应该会有帮助。
你测量的是流过LED的电流还是BOOST电路电感的电流?你指的是MOS管关断瞬间的电流尖峰比较大?不知道你输出电压多少伏采用的又是什么规格的二极管?二极管选择错误会引起较大反向电流。
测的LED电流,总的来说还是MOS关断时尖峰比较大,输出60V左右,用的100多V的肖特基
就是LED电源。
调整过输出电容的容值,有点效果,但是不明显。不同的电感会导致电流尖峰在MOS开的时候大或者是关的时候大,但总的来说没有抑制作用。在二极管上串过磁珠,效果也不太好。
我觉得你还是提供你完整的电路图及参数来看看吧.有可能是哪个参数的问题,也有可能是测量干扰的问题.