This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

对于BQ24061,可以不设置保护时间不?



如果不设置保护时间,一直对电池充电,会不会对电池有影响?谢谢!

  • 这个保护时间不会对充电过程本身产生影响,比如有一些在线式的供电结构,由于无法用min 电流判断充电结束,所以此时也不能启用safety timer,谢谢!

  • safety timer 的用意是在电池损坏的情况防止恶劣事故的发生,比如电池保护器件有漏电 如果没有这个safety timer,充电器始终给电池做充电,即使是漏电流比较小,也可能会因为长时间的热量积累导致电池包发生比较恶劣的事故。

  • 有了这个safety timer,充电器就可以发现电池需求的能量已经超过正常的范围,说明有一部分能量被其他不希望出现的回路吸收了,继续下去会有产生高温部件烫坏电池外壳 火灾等恶劣事故的隐患,所以此时会强行终止充电。

    通常这个safety timer 设定为正常完整充电时间的2-3倍,以保证不会因为safety timer的限制影响到正常的充电。谢谢!

  • 谢谢!

    就是说,对于好的电池,完全没必要设置保护时间。这个保护时间只是防止坏电池出现一些事故.

  • 这个”好的电池“只是一个理想的状况,因为充电器的对象往往不是裸的电芯而是包括保护器件的电池PACK,元器件越多, 结构越复杂 ,失效的概率就越大,此外每一个通过测试的产品都会有一定的RMA品,除了机构件的原因,电气方面的原因也是很常见的。

    也许你量产1K没有一个失效的产品,但如果是10K,100K呢?而出现失效以后导致事故性质可能会比较恶劣,所以只要电路架构能启用这个计时器,都会将这个功能开启。一个小电阻成本能够防止可能出现的恶劣事故,还是很划算的。谢谢!