Other Parts Discussed in Thread: LM25088
你好,我们公司最近开发一个新产品,用webench设计,选型芯片LM25088,结果发现带电阻性负载3.6A时,电感发热严重。测量SW引脚波形,频率很低。
具体如下:
我们实际电路如附件图2
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM25088
你好,我们公司最近开发一个新产品,用webench设计,选型芯片LM25088,结果发现带电阻性负载3.6A时,电感发热严重。测量SW引脚波形,频率很低。
具体如下:
我们实际电路如附件图2
Hi
电容特别是输出电容,它的ESR与纹波关系较大,而大小与稳定度关系比较大。如果您在纹波上要求不高可以不必选择低ESR的电容(或者与之并联),但是必须要足够大的电容来进行输出稳压。
建议你先参照仿真的结果保证足够大的输入输出电容后再测试, 看看现象是否依旧?
轻载的波形差不多是这样的,重载下电压是SW电压被拉低吗(也就是Vin被拉低)? 这个也是要求输入首先由足够大的电容来稳压,电容太小,输入电压是会被拉低的。
Hi
因为稳压不够造成整个转换混乱是有可能的。
电感看起来还没有饱和,原因是还没有引起电压的突变(除非你有测试到输出电压被拉低,则电感就饱和), 但是在低频下,电感的电流增加了,同时你选择的电感的DCR也比较大,所以电感温度看起来很高。(建议你选择10uH,DCR小于20mohm一下的电感,饱和电流10A左右)
HI
看你前面听到输出电压是有被拉低的,然后通过电路调整提高了,如果是这样电感已经出现饱和了。