Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24075, BQ24172, BQ24192
充电芯片 有的标识支持 Li-lon,有的支持 同时 支持Li-lon 和 Li-Polymer。 这个在充电芯片设计上最主要的区别是啥。 如果用表示为Li-lon的 充电芯片充 Li-polymer的电池, 会对电池造成啥不好的影响? 有没有这方面对电池了解的专家解惑一下.This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有一些锂离子电池只能用4.1V的CV(焦炭阳极锂离子电池),而有一些又可以用4.2V(石墨阳极锂离子电池),即与锂聚合物电池的CV电压相同,所以这个问题的关键在于电池的具体化学结构类型,看所用电池的规格书,它会给出应该用4.2V的cv电压还是用4.1V的cv电压,两者不可混淆。谢谢!
据您的说明,只要选择CV是4.2V的充电IC就能为Li-Polymer充电了吗?
BQ24075的VBAT(REG)是4.2V,但说明的Cell Chemistry 只有 Li-Ion,能用于 Li-Polymer吗?
你好,请你查看你使用的Li-Polymer电池的规格书,确认其给定的充电CV电压为4.2V即可用BQ24075来充,
在充电算法上,li-lion和li-polymer电池没有本质的区别,关键是CV电压是否一致。谢谢!
锂电池的满充电压因正极材料不同会有差异,常用的锂电池满充电压为4.1V,4.2V和4.35V,建议使用输出可调的充电方案,比如单串的bq24192,2到3串的bq24172等。