This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40200 带载开机不停重启,空载开机正常,调试一天无果

Other Parts Discussed in Thread: TPS40200

调试TPS40200 ,输入30v,输出12v

现象:1.输入24v以上电压带载(轻微的也一样)开机,IC 不停重启,将输入电压30v往低调,到24v左右,ic进入正常工作

           2.板子不接电子负载任意电压开机,正常工作,突然加载则IC进入进入重启

外围电路不复杂,怎么调都不能根本解决问题。我把SS端的电容去掉,电路可带载良好工作。另外有人说是电容太小(22uf),我并联四个电容还是不行

求解       

  • SS电容边并联的电阻有多大?

  • Hi

          输入电容100uF的耐压值是不够的,需要改成50V的。输入电容100uF需要layout到芯片VDD的大Pad上,2.2uF电容尽量Vdd脚。

          高压启动不正常,而低压启动正常,对于buck电路而言,看起来电路是没有什么问题的,如上将输入电容修改后测试看看?

  • 你好,我发现改动comp 频率反馈效果明显,但离我的要求有差距---我需要输出12v带载3A

    测试状况,vin=28v,vo=12v,开机带载2.5A,不能正常启动,我调小VIN,到20v时,电路开始工作(正常工作后再将vin调大到30v,电路是都是正常的)。我调整comp   电容100nf到6.8nf和电阻100k到200k,电路可以在25.5v 开始带载工作,有改善
    另外我cancel 掉ss 的电容,电路在任意条件下都可以正常工作
    请问如何解释:1.为什么comp 对开机带载会产生影响
                                 2.为什么ss 电容cancel 取消,所有异常都不会出现。而电路带载异常时,ss的波形是直接升到0.8v,再掉下掉0v,如此循环,现象机理是什么,外围电路时看不出保护异常的
  • 芯片是设计成Vss电压达到0.7V之前是没有开关动作的。当Vss引脚电压达到1.4V是控制器基准从Vss切换到内部0.7V基准。

    手册指出SS电容大小必须考虑输出LC的时间常数。还要再问一下您板上和SS电容并联的电阻有试过去掉吗?

  • SS 的电容电阻我都动过,实际效果有限,基本判定不是ss 设置问题。如下请了解

    你好,我发现改动comp 频率反馈效果明显,但离我的要求有差距---我需要输出12v带载3A

    测试状况,vin=28v,vo=12v,开机带载2.5A,不能正常启动,我调小VIN,到20v时,电路开始工作(正常工作后再将vin调大到30v,电路是都是正常的)。我调整comp   电容100nf到6.8nf和电阻100k到200k,电路可以在25.5v 开始带载工作,有改善
    另外我cancel 掉ss 的电容,电路在任意条件下都可以正常工作
    请问如何解释:1.为什么comp 对开机带载会产生影响
                                2.为什么ss 电容cancel 取消,所有异常都不会出现。而电路带载异常时,ss的波形是直接升到0.8v,再掉下掉0v,如此循环,现象机理是什么,外围电路时看不出保护异常的
  • 基本搞清楚了,主要还是地走线不好,干扰引起 实际测试,通过地间跳线,带载能力恢复正常~
  • 楼主还在吗?能否把你的pcb分享一下,