Other Parts Discussed in Thread: DRV2665, TPS40210
Ti专家,您好,
咨询一个低压转高压问题,如果有好的建议请帮忙提出您的好建议!
在做超声波电机的驱动电路,需要一个低压转高压的应用。该超声波电机可以带动8N的负载,工作电压为200V,工作电流最多200mA。我通过网络搜索到了DRV2665这个Piezomotor驱动芯片,但电压及电流满足不了我们的需求。
请问一下TI 有没有相关的芯片可以直接把12V或24V或其他低电压转换成200V高电压(当然需要一些外围电路,但不需要抽头变压器)并且电流满足200mA? 因为我们设备的体积有限,变压器体积有点大,我们想TI是否有免变压器的低压升高压应用芯片或电路。如果没有的话我们只能采用变压器进行升压。
谢谢您的任何建议!