如题,请TI工程师或达人解答,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Xiangwen Wu 说:如题,请TI工程师或达人解答,谢谢!
请问您这个是应用在什么地方的,除了输出电压电流,还有其他的要求吗?
这个是室外使用的一个LED灯具:摄影补光灯,LED用的是一个10串10并的集成光源,VF=30-34,I=3500mA,然后用PWM调光,最低电流不是0.
Xiangwen Wu 说:这个是室外使用的一个LED灯具:摄影补光灯,LED用的是一个10串10并的集成光源,VF=30-34,I=3500mA,然后用PWM调光,最低电流不是0.
抱歉之前没看到您说的是集成的光源。
这个spec的话,可以选择LM3423/1,它支持boost拓布
附件是用TI的webench生成的参考设计,PWM部分需要调整。供您参考
Victor Chen 说:这个是室外使用的一个LED灯具:摄影补光灯,LED用的是一个10串10并的集成光源,VF=30-34,I=3500mA,然后用PWM调光,最低电流不是0.
抱歉之前没看到您说的是集成的光源。
这个spec的话,可以选择LM3423/1,它支持boost拓布
附件是用TI的webench生成的参考设计,PWM部分需要调整。供您参考
[/quote]非常感谢!
非常感谢 Victor Chen的方案,24V已经顺利实现了PWM调光。
但是现在客户一定要改成14.8V(就是4串的18650锂电池)驱动的,
我在原来的电路上修改,很不成功。电压越低,最大输出功率就越小。
还是麻烦TI达人一下了,谢谢!
不知道你是修改了哪些地方,重新用webench生成了一个电路图供你参考,输入14V-16V,输出单颗LED32V,3.5A。

能不能将输入改成12V-16V呢,用这个方案,13V以下,电感有啸叫了,而且整机发热有点厉害。还是没弄明白webench怎么生成LED驱动。
输入电压越低,MOSFET M1就发热越厉害,而且输出功率就越小。12.5V以下,输出功率急剧降低,好像是12.5V以下,这个电路是不可能输出100W的,电感啸叫的很厉害。只能换其他的方案了?
你是完全参照上面的电路图参数设计的吗,电感的饱和电流是多少?12V输入,34V输出,电感稳波电流按30%算的话,最大电流可以去到12A。
另外你有100W的输出功率,有超过5W的功率损耗,电压越低效率越低,M1发热肯定厉害。所以除了优化效率之外还要做好散热。
你可以先从电感入手尝试修改。
调整了电感,现在可以了,但是一加上PWM信号,电感就会啸叫的很厉害,不加PWM最大功率,没有啸叫,是电感饱和了吗?
开始用了10KHZ的PWM,声音比较大,后来改成2KHZ的,声音小了一点点。