Other Parts Discussed in Thread: LMR12010, LMR14206, LM2734
帮忙推荐一款3.3V,500ma以上输出的电源芯片,输入是8-20V,要求电源芯片自身功耗低,个头不要太大或太小,以便PCB布板工艺简单。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
可以选择一些比较高效的降压芯片。例如:
TPS54336: http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54336 输入电压上限到28V,符合你8~20V输入范围,同时采用同步控制,效率比较高。8Pin脚内置MOS 封装也不大。
或者采用其频率可设计设的版本TPS54335: http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54335
这个设计楼主也可以参考一下
- http://www.ti.com/tool/pmp8637.2
Kevin Chen1 说:这个设计楼主也可以参考一下
能给个lmr12010的参考电路图吗?8-20v输入,3.3V输出的。
Vsupply那还要加一个电池吗?加电池不现实,能给个不加电池的电路?
8V输入,和16.8V输入时,该芯片的空载自身消耗大概是多少?
Cin 10uf贴片电容都行吗?15mOhm是什么要求?
D1必须是500mV的吗?
L1的电流参数有什么要求?
输入输出最好都是陶瓷电容,15mohm是ESR,多数陶瓷电容都能满足。注意电容的耐压和DC偏置下的derating。
D1可以选压降大的,不过会损失效率。
电感饱和电流选1.2A以上的,最好是1.5A的。
我按照上图制作了测试电路,但输出随着输入的增大也同步增大,无法稳定在3.3V,(输入-输出)<1V,SW引脚输出一直是高电平,芯片丝印大概是SFDB,
D1用得是B340,电感用得是绕线式的,接近10uH,这是什么问题?
Hi
注意一下LMR12010的duty:
芯片不能工作到100%duty下,所以输入电压必须要高出输出电压一定值。
SFDB是 LM2734的表面marking, 它和LMR12010差不多(Pin脚兼容,但频率等不一样)
建议你先确认一下芯片质量(最好是来自TI的免费样片或者来自代理商), 原因是电路图可以依据仿真不容易出问题,layout可以参考一下EVM板之类,注意散热。
一般来说降压架构容易造成芯片输出偏低,如果是偏高很可能是芯片质量的问题。
Hi
如果可以用其他芯片,例如之前推荐的:
TPS54336: http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54336 输入电压上限到28V,符合你8~20V输入范围,同时采用同步控制,效率比较高。8Pin脚内置MOS 封装也不大。
或者采用其频率可设计设的版本TPS54335: http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54335
效率是可以做到接近95%的,即便是在高输入电压下可以做到90%左右。
如果是lm2734,有什么区别吗?能帮忙给个电路图和相应参数吗?要求还是一样8-20V输入,3.3V输出。
注意一下LMR12010的duty:
芯片不能工作到100%duty下,所以输入电压必须要高出输出电压一定值。
SFDB是 LM2734的表面marking, 它和LMR12010差不多(Pin脚兼容,但频率等不一样)
建议你先确认一下芯片质量(最好是来自TI的免费样片或者来自代理商), 原因是电路图可以依据仿真不容易出问题,layout可以参考一下EVM板之类,注意散热。
一般来说降压架构容易造成芯片输出偏低,如果是偏高很可能是芯片质量的问题。
ask:
输入电压我加到8-10V,输出电压也相应增大到8-10V,输入-输出<0.5V,丝印确实是SFDB,这两个芯片应用电路有区别吗?LM2734应该怎么用?可以满足我的需要吗?
Hi
输入接近输出,你可以测试一下Vin和Switch的阻抗(断电),正常无穷大,从你测试的结果看,应该阻抗就有问题,可能是芯片质量问题。
如之前建议你申请TI样片,质量有保障。其次测试时,建议8~15V, 如果你的电源稳定,输入比较小的纹波以及spike,可以到20V,原因是这个芯片的Vin最高电压为20V.
现在LM2734测试的情况是:空载测试,boost电压由Vin提供,boost电压不能超过10V,否则输出电压也跟随增大,输出3.23V,
boost电压由Vout提供时,输出只有3V,但datasheet上boost电压可以达到25V的,这芯片可能是假的吗?淘宝上买的芯片。
还有一点就是上电瞬间有0.3-0.5V的过冲。
Hi
虽然boost ,sw各自的耐压比较高,但是boost到sw的最高耐压只有6V,见如下:
同时见datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm2734.pdf 第九页, 5.5V > VBOOST – VSW > 2.5V for best performance.
所以比较好的方式是boost电压取自输出3.3V, 此时输出电压偏低,确认一下你的负载是多大,看电感的饱和电流是否足够?按照之前推荐建议选择0.8A以上,如果最大负载是0.5A的话。
如果芯片输出只是偏低芯片应该是没有问题的,只是你之前在boost上增加了过高的电压,需要确认一下是否损坏芯片(采用3.3V,看输出电压,如果输出3V,减小负载,看输出电压是否正常,输出采用10uF的陶瓷电容即可)
确实是如果VIN超过10v,BOOST-SW>5.5v,这个有没有办法解决?(我用新芯片测试的,不存在芯片烧坏的问题,电感可以达到2A以上),我现在的接得负载是30ma电流的电阻,
如果从输出3.3V取boost,除了输出一直是3V(输入7-20V),如果加上30ma负载,输入大于12V芯片就失效,现象是输出电压开始跟随输入电压快速升高。
用WEBENCH软件就可以了,如果你要输出可调,需要在FB注入电信号,但是估计输出电压范围没有那么宽
建议重新开帖,毕竟这个帖子已经很老了