我要做一个升压电路,从24VDC升压到120VDC,0.25A。请问这个电路是工作在DCM还是CCM呢?谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
应该都是可以,不过TI 提供了一个TPS40210不连续模式的设计: 20~30V转100V/280mA:
http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp8913
这个设计和你的应用很相近,可以参考。
需要看一下你开关频率和电感值。
你这个应用一般会工作在DCM。除非你的开关频率选择1MHz,电感值大于33uH
根据你的描述,设定开关频率<35kHz,就可以让变换器在全负载范围内工作在DCM了
这么小的功率,可以采用DCM或者BCM的方案,这些的成熟方案很多,所以难度会小一点,而且成本也低点,体积也小。缺点是效率会略微差一点。
看你对温度的要求了.
DCM电流大些,对管子和线径都要求高点.成本高.
CCM在控制上比DCM麻烦一些.但电流小一点,管子好选,变压器也省钱.