This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BATTERY 设计方案选择?



想做一款 额定电压14.8V  容量5000ma charge 2A,discharge 3A  dicharge 保护电流13A,

这个有什么IC推荐吗?

  • 你好,你的电池是什么化学类型的,电池组的结构是什么样的(即几串几并)?谢谢

  • 同时从你的需求来看你是要找一个电池保护器件,对于多节串联的电池需要做电芯平衡,此外锂电池都需要逐节的检测每一个串联的电芯,而不仅仅是pack端的充放电,过载以及短路保护,那么在你这个项目中是否可以让芯片侦测到每一节串联的电芯,还是你的电池组已经是一个封装完备的PACK 。

     

  • 对于纯粹的锂电池保护器件,TI没有单独做一级保护器件),大多将此模块与gas gauge芯片配套使用 从而形成一个完备的电池安全以及电池容量检测方案,典型的器件是BQ20z95(直接将保护芯片集成在gas gauge芯片内部,从而降低成本和PCB面积,以及提高系统的可靠性).,若你的项目需要gas gauge功能,TI有许多满足不同功能要求的产品,根据电池类型 容量大小以及期望的接口方式选择最合适的器件。谢谢!