Other Parts Discussed in Thread: UC3843
用UC3843来设计DC-DC电路,输入电压为24和220V,设计思路如下:当输入为24V时,UC3843工作,当输入电压为220V时,UC3843不工作,请问该怎么控制这个UC3843不工作呢~谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UC3843
用UC3843来设计DC-DC电路,输入电压为24和220V,设计思路如下:当输入为24V时,UC3843工作,当输入电压为220V时,UC3843不工作,请问该怎么控制这个UC3843不工作呢~谢谢~
这个情况我以前遇到过,建议你参考我们的reference电路,对比各个参数,一项一项检查吧。参考电路是 验证过的 可以运行的电路。先对比,在慢慢找其中的问题吧。
Jason Wang2 说:这个情况我以前遇到过,建议你参考我们的reference电路,对比各个参数,一项一项检查吧。参考电路是 验证过的 可以运行的电路。先对比,在慢慢找其中的问题吧。
能不能分享一下参考设计,网址或者附件都可以。
可以采输入电压,分压后与一个参考比较,然后驱动一个三极管/MOS管拉低UCC3843的SS管脚