This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AD转换电路设计中,数字电源部分的性能会对AD转换性能造成影响吗?

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

我在ADS1278的电路设计中,采用了REF5025作为基准,线性稳压电源作为模拟电源;而数字接口的电源选择普通的电源管理芯片会对AD性能造成影响吗?

ADS1278有两个数字电源,采用下面两种方法供电,对AD性能会有什么不同的影响吗?

1、AMS1117-3.3提供3.3V电源,AMS1117-1.8提供1.8V电源

2、用TPS767D318提供3.3V和1.8V电源,或者用TPS73018提供1.8V电源。

----------------------------------------------------

此外,为ADS1278的模拟供电的5V电源要求又是怎样的?采用LM7805是否能满足要求?

  • ADC是对电源要求非常高的器件(其中模拟电源要求比数字电源要高些)。如果只考虑AD性能的话,选择LDO电源主要考虑PSRR和Noise指标。

    TPS76D318的PSRR和Noise分别datasheet上的Figure 10和Figure 11上,可以跟AMS1117的做比较。值的注意的是这两个参数都是在一定频段上讲的,所以比较时也都要在你所关心的相同频段比较。

  • 谢谢你的答复,根据您的提示,观察到TPS73018比TPS767D318的PSRR性能还要好很多,而AMS1117的手册中没有这项参数。还是遵循TI的参考设计选择TPS73018为1.8V供电吧。

    您能推荐几款具有高PSRR和低Noise的3.3V和5V的LDO吗?或者TI公司有关于这方面的设计指导文档吗?

  • TI网站上有专门供LDO选型的网页:

    focus.ti.com/.../parametricsearch.tsp

    首先对输入输出电压以、供电路数及负载电流等基本参数进行选择,然后勾上High PSRR和Low Noise两个选项,相信这样剩下的就不多了。一般来说,如果有参考设计的话尽量还是建议用参考设计上的推荐,毕竟这都是经过应用部门挑选和测试过的。

  • 谢谢您的答复:)