首先,原理图完全按照技术手册上推荐电路设计,且负载没有超出负载能力。
现在的问题是,TPS65135空载时,输出+/-5V正常;
但是,使用电阻负载时,出现以下现象:有时能够正常工作,有时出现以下异常现象;
使用板卡上实际使用的负载(PGA2311)时,就会一直出现以下异常现象:
1、VP = 3.8V(应该+5V);
2、VFB = 1.25V(应该+1.24V);
3、VFBG = 0.6V(应该0V);
4、VN = 0.7V(应该-5V);
请教TI的专家,该现象是什么原因导致的?
该如何解决?