This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ77908EVM Evaluation Module使用问题(续)



Arno Chan :

 你好!对于您的解答十分感谢,可是芯片还是无法连接到电脑,我现在就想把Evaluation Module和电脑连接起来,按照您说的(1)我已经安装好了软件BQ77910Evaluation V2.3.0.0,(2)update USB TO GPIO INTERFACE 的 firmware 到最新版本 usb_bms_v2.0.19.(3)未用的Cell端,我通过把C6C7C8短接,然后未用端通过R19连接到了电池的最高端CELL4。(4)CHGST PIN 脚拉高激活 IC,在板子上是通过把CHGCTL端接到PACK+。做好准备工作后,运行软件,提示invalid cell configuration

附:接线方法四节电池按图所示接到了板子上,CHGCTL端经15k电阻接到PACK+端,J3接到了电脑上(1)14V的编程电压未接,因为我的理解是当往芯片里写程序时才会接通14V的电压,所以我觉得不接这个电压应改不会影响到芯片和电脑的连接 (2)未接负载 请问会不会是板子已烧毁,或者还是连接的不对呢谢谢您的指点!请问您能留下QQ号或者是邮箱吗?在这上边交流问题太困难了

  • Hi, Yaning:

          EVM board  IC 默认配置并不是 4 个 cell ,你现在外接 4 个 cell ,所以会提示 invalid cell configuration. 请接入 14 V 电压,修改 EEPROM 配置为 4 个 cell, CNF[2:0] = 110 。 14V 电压与通讯无关,用于烧录 EEPROM  提供秒冲电压。